This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:VDD 监控不工作

Guru**** 2407500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993091/tps3703-q1-vdd-monitoring-not-working

器件型号:TPS3703-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3703

大家好、

我使用 TPS3703A4180来监控电源 TPS73118。 因此、在我的设计中、TPS3703和 VSense 的 VDD 是相同的。

由于数据表的原因、这不是 问题。 但我确实从 RESET 引脚获取有效信号。

UC 尚未组装、因此 UC_1V8信号不会产生影响。

要使用同一 IC 监控 VDD、我需要做什么?

提前感谢、此致、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    当您说"没有来自/Reset 引脚的有效信号"时、您能详细说明吗?  /reset 处的电压是多少?  如果您移除双极器件(V510)并监控/复位、您是否获得正确的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您对应用中的 TPS3703有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    当1V8-SB 导通时、我预期会在/Reset 引脚上获得"高电平"信号、因此 V510请参阅引脚1上的"高电平"。 但信号保持低电平、因此禁用 V510。

    例如、当我将电源电压升高到5V、并且 SENSE 引脚仍具有1、8V 时、V510请参阅"高电平"信号、一切正常。

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    BJT 会将/RESET 信号限制为 VBE。  您可能希望添加一个电阻器、如下所示。  当您说/reset 保持低电平时、电压值是多少?  根据您在另一篇文章中所述的内容、TPS3703应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、输出大约为0V。 由于数据表中的方框图、输出端有一个 FET、因此我认为不需要在标记位置的电阻器。 此外、如果我升高电源电压、则没有问题。 在同一 PCB 上、我有电源电压为5V 的同一电路、这可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    标记位置的电阻器位于此处、因此您可以将输出升高到高于 VBE 的水平。  如果没有电阻器、节点只能上升到 VBE、因为 BJT 的基极到发射极电压自然被钳位到 VBE。   

    如果没有其他问题、请单击"已解决"。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、很遗憾、这不是我的问题。 我完全删除了 V510以排除影响。 因此、如果信号1V8-SB 处于1.8V 电平、/RESET-信号应该接近1.8V、对吧?

    在/reset 处有0、085V 电压、与安装 V510时的电压相同。 1V8-SB 为1、854V。

    根据我对该 IC 的理解、我可以监控电压、该电压也是 IC 的电源电压。 但这不奏效。 我还使用0欧姆绕过了 R526、但也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    1V8-SV 处的电压过高。  如果 TPS3703的阈值电压变型为1.8V、则 VIT+(OV)的范围为+/-0.7%。  请参阅以下内容:

    对于 VIT+(OV)、最小/最大值的计算电压为1.8V * 1.0025 = 1.8045V (典型值)或介于(1.7874V/1.8126V)之间。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您的问题是否已解决?  如果是、请单击"已解决"以关闭此主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于"图1 -电压阈值和迟滞精度"、我猜标称电压容差之和为4%。 因此最大电压更高。 因此、您所引用的容差是阈值容差本身。

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您向我提供这些信息。 基于4%容差:

    Vin+(OV-worstcase)= 1.8V *(1.04)*(1 + 0.007)= 1.885V

    Vin-(uV - worstcase)= 1.8V *(0.96)*(1 - 0.007)= 1.7159V

    根据您之前的帖子、您的工作电压为1.854V、该电压不应触发过压故障。  目前、您的应用程序的状态是什么?  您是否仍然遇到无效的复位输出状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您的应用是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有这个问题。 不幸的是,目前还没有解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您是否尝试更换部件?  我确定您已经完成了此操作、但我想问、您是否尝试使用电源扫描感应电压并观察/RESET 引脚以查看它是否切换?  尝试移除 R538并使用电源电压扫描 SENSE 引脚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、我已经尝试 了多种不同的配置、 对两个输入使用相同的电压、尝试了不同的电阻器。

    好的、现在我将移除该引脚上的 R538和扫描电压。 我将在我´ve 时向您提供反馈。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您还可以观察到其他器件或 EVM 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是否有任何更新?  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果没有更新、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!