Other Parts Discussed in Thread: TPS3619
您好!
我们在将 TPS3619-33集成到成功开发的产品中遇到了一些问题。 现在、在电路板中安装新的 TPS3619后、在 Vbat 输入处连接了可变工作台线性电源后、IC 往往会过流、 请记住、如果电流不受电源的限制、IC 肯定会烧毁(现在限制为10mA、遗憾的是它会变成 MAXOUT)、并且我已经断开了负载、现在很明显 TPS3619是消耗电流的器件。 在该状态下、IC 仍然可以自动在 Vbat 和 VDD 之间切换、但很明显、不建议在该状态下继续使用 IC、并且需要更换、但如果有人建议导致此行为的原因、我将不胜感激。
VBAT: 3.0-3.6V
VDD:3.2-3.3V
我所想到的可能的嫌疑人,
1. ESD,可能 VBAT 需要一个 ESD 二极管?。
2. PFO 直接连接到 MCU GPIO (0 - 3.3V),我不确定是否存在可能会将 IC 炸的情况?
3. 在 VBAT 输入上电/断电期间,工作台电源连接器可能会发生电弧或过冲? (Sig借 出 SPD3303X-E)。
此致
Omar Sultan