This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619:TPS3619-33在几次运行后 VBAT 路径上的过流

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995266/tps3619-tps3619-33-overdrawing-current-at-the-vbat-path-after-a-few-runs

器件型号:TPS3619

您好!

我们在将 TPS3619-33集成到成功开发的产品中遇到了一些问题。 现在、在电路板中安装新的 TPS3619后、在 Vbat 输入处连接了可变工作台线性电源后、IC 往往会过流、 请记住、如果电流不受电源的限制、IC 肯定会烧毁(现在限制为10mA、遗憾的是它会变成 MAXOUT)、并且我已经断开了负载、现在很明显 TPS3619是消耗电流的器件。 在该状态下、IC 仍然可以自动在 Vbat 和 VDD 之间切换、但很明显、不建议在该状态下继续使用 IC、并且需要更换、但如果有人建议导致此行为的原因、我将不胜感激。

VBAT: 3.0-3.6V

VDD:3.2-3.3V

我所想到的可能的嫌疑人,

1. ESD,可能 VBAT 需要一个 ESD 二极管?。

2. PFO 直接连接到 MCU GPIO (0 - 3.3V),我不确定是否存在可能会将 IC 炸的情况?

3. 在 VBAT 输入上电/断电期间,工作台电源连接器可能会发生电弧或过冲? (Sig借 出  SPD3303X-E)。

此致

Omar Sultan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    当您说 IC 正在消耗电流时、电流是否流入 VDD 引脚?  您是否有用于 VBCAP 和12V 电源轨的独立电源?  我建议尝试断开所有器件(输出负载/PFO、并将 PFI 输入接地)、然后查看 TPS3619是否消耗电流。  您的原理图看起来不错、但我看不到任何表明它连接错误的东西。   

    您是否已检查引脚以查看 PCB 板上的某个位置是否存在"软"短路?  尝试使用欧姆表、查看是否有任何看起来不正确的欧姆读数。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的快速响应。 不需要、即使 VDD 已通电(过流10mA 至100mA)、也通过 VBAT 消耗电流、但我的电流受到电源的限制。 因此,如果存在 VDD,VBAT 消耗大电流,当不存在 VDD 时,VBAT 仍会在待机电流上产生振幅。


    是的,两个都是独立的;VBCAP 是电池,但在本测试用例中是电源,12V 来自单独的交流/直流电源。 12V 为输出 VDD 的 LDO 供电。

    我已经尝试断开负载,但仍然消耗 IC 本身的相同电流。 我还没有尝试断开 PFO、PFI 及其负载。 但是,如果某些东西发生变化... 目前您是否对可疑原因有过了解?

    我不确定我是否理解"软短路"这一术语、因此我很抱歉、但我想指出、IC 在某些电路板上"有"时间可以正常工作、而其他电路板可能会更快地采取行动。 (我组装了多个板)。

    BR

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    什么电压是 VDD?  是(VDD > VIT-)?  为了使 VBAT 不能通过15 Ω PMOS 开关连接到输出端、IS VDD 必须大于2.93 + Vhys、其中 Vhys = 40mV (典型值)。   

    您是否尝试了新器件?  从解释的声音中、部件可能已损坏。  我会尝试断开 PFO、PFI 和负载、以便您可以隔离您看到的问题。

    软短路意味着存在一些电阻、但不是硬短路、电阻几乎为0欧姆。

    您可能会遇到焊接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    VDD 为3.2V, 是的,它大于 VIT。  是安装了新的并正常工作的 TPS3619-33之后,一切都能如预期的那样正常工作;当 VDD 大于 VIT-时,VBAT 不会打开电源轨。 直到第一个帖子中提到的电路运行一段时间后才会发生此问题 ,在这段时间后,VBAT 电源轨最终会在两种情况下消耗大量电流(VDD > VIT),反之亦然。

    是的、我认为部件损坏了、我更换了大量部件、它们工作了一段时间、然后在使用一段时间后、通过在 VBAT 输入端使用工作台线性电源(可变输出)来损坏部件。 我可以尝试断开损坏部件上的 PFI、PFO 和负载、看看它是否仍然消耗大量电流。

    好的、感谢您解释"软短路"一词、但您能解释一下我需要检查 TPS3619的哪些引脚吗?

    我怀疑焊接问题的原因是焊料较冷或短路、如果您的意思是在较长的时间内将 IC 暴露在较高的温度下、可能是因为焊接问题、但我怀疑这一点。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我很好奇、在运行一段时间后、该部件似乎会损坏自己。  我觉得电流将流经 TPS3619并从 GND 引脚流出。 我真的没有解释过为什么部件会在一段时间后损坏自己。  您能否将进入 VBAT 引脚的工作台线性电源(可变输出)输出电流限制为1mA?  当您这么做时、部件是否仍然损坏?   您提到在测试期间没有负载、对吧?  只需小心进入 VBAT 引脚的电流量。 PMOS 开关为15欧姆、如果您运行10mA、则流经 IC 的功率为150mW。

    对于故障单元、您能否测量 VBAT 和 GND 之间的电阻? VBAT 到 VDD?  这样做可能会为我们提供有关 VBAT 引脚的线索。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我断开了 PFI、PFO 和 TPS3619-33 IC 的负载、但仍然消耗大量电流(现在安装的受损电流消耗在 VBAT 线上大约为0.18A)。 遗憾的是、我的电源可能会限制从10mA 开始。  

    我的其他主板更换了 IC,然后将其放在一边,使其健康,工作正常(仅测试一次),因此在下面,根据要求,我测量了工作和损坏的主板上的电阻,

    A.损坏的电路板:

    - VBAT <->GND 的电阻= 560欧姆。

    VDD <->GND 的电阻= 400欧姆。

    - VOUT <-> GND 的电阻= 12.8K - 13K 欧姆

    - VDD <-> VBAT 的电阻= 810 - 948欧姆。

    B.工作委员会(测试一次,然后搁置):

    - VBAT <-> GND 的电阻= 26.8K - 27.5K 欧姆。

    VDD <->GND 的电阻= 400欧姆。

    - VOUT <-> GND 的电阻= 12.8K - 13K 欧姆

    - VDD <-> VBAT =27.4K - 28K 欧姆的电阻。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    当部件损坏时、VBAT 电阻似乎要低得多。  您能否在电源和 VBAT 之间添加一个内联电阻器?  只要 VDD 小于 VIT-、VBAT 就会出现在 VOUT 上。  我还会添加一个电流表来监控 VBAT 引脚中的电流。  根据您提供的测量电阻值、我的仿真是、有过多的电流流入 VBAT 引脚并导致 PMOS 器件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是否愿意推荐特定的电阻器值? 我们的应用将需要40mA 峰值持续几毫秒、然后在 应用的其余部分下降到725uA。 此外,如果我正确理解,安装 直列式电阻器的建议是一种解决方案,还是仅仅是为了进一步诊断问题?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    此建议用于进一步诊断问题、但峰值电流为40mA、因此添加直列式电阻可能不是一个好主意。  您是否可以使用电池代替 VBAT 电源?  如果您实际使用电池、该部件是否仍然出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我可以尝试使用电池一段时间、然后使用新 IC 进行报告。 但您是否遇到过与我的情况类似的情况? 您是否想到了任何可疑原因? ESD 可能是吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我以前没有遇到过您的问题。  该器件相当旧、客户在使用该器件时没有遇到任何问题。  我不确定您的应用程序正在发生什么以及部件为何继续损坏。  如果 VOUT 上有负载、您能再告诉我吗?  当您在一个好器件上切换到 VBATT 时、您的输出是否有负载?  您能否在 VOUT 上放置一个接地电阻器并将电流设置为较小值(如1mA)、让我知道器件是否仍然损坏?  我真的认为它与电源有关、因为电源会损坏 VBATT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的帮助。 我将尝试将电池用作单独的用例,并尝试在不同的用例(使用电源)上将负载限制为1mA,在最后用电池但负载限制为1mA 的用例中。 我将在获得结果后立即通知您。

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    请随时向我发布。  您能否告诉我您在评估期间输出上是否有负载? 如果是、您在 VOUT 上放置了多大的负载?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的支持。 我一直在使用电池并使用10 - 0.75mA 的负载,但启动后负载稳定在0.75mA - 1mA 之间。 到目前为止,我一直使用电池让 TPS3619-33在 VBAT 上供电,我计划将其保留一周,以便得出最后结论。 从大约6天前到现在、IC 电阻值仍保持不变、并且处于正常工作的 IC 的正确欧姆范围内。 我会在一周内将您的信息发送给您、以便得出最后 的结论。 如果您有任何问题,请告诉我。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    这是个好消息。  将您的结果与我保持发布。  我很高兴听到你的结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    是否有更新? 我希望结果会更好! :-)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢后续行动。 现在、我已经让设备依靠电池运行、 并且偶尔在电池和 VDD 之间切换大约2周。 昨天、我断开了每个单元的电源并测量了电阻、由于我记录了每个引脚上每个单元的精确电阻、因此它们比开始测试前的电阻要低。 从昨天的 VDD 和电池上拔下部件后、我记录了电阻、并注意到电阻在某种程度上"恢复"到了初始电阻、我希望情况是这样。 我每天都要持续监控电阻、并与您分享数据。 我有4个独立的单元,希望这将使我们有一个有意义的结局。

    请查看以下数据、了解断开所有电源(电池或 VDD)后的第一天的数据、

    提醒一下 Vout 上的负载特性、

    从 VDD 到 Vout,负载范围 最低为20mA,稳定在75mA,峰值可能为80mA (3.3V)。  

    从 Vbat 到 Vout,负载范围最低为0.65mA,稳定在0.75mA 至1mA,峰值可能高达25mA (3.3V)。

    我期待 了解您对此事的想法和经验。  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    您的结果看起来很棒!  只要单元继续运行、这是应用正常运行且 TPS3619未受损的良好迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     感谢您的评论。 不过、请注意、发生故障或损坏的 IC 将在 VDD 和 VBAT ro VOUT 之间切换、但会出现高电流消耗、我们知道如果我们测量 VBAT 的电阻、电阻将非常低、低于1 K 欧姆。  

    基于 上表、我在此担心 IC 降压可能仍然缓慢、几个月后、IC 可能会出现故障、从而可能导致系统电池电量耗尽、从而使 while 系统发生故障。  

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    为什么 IC 在几个月内会缓慢降级?  您认为这一结论的原因是什么?  目前、IC 似乎可以正常工作、没有任何问题。  没有损坏电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我从我们的谈话中了解到, 通过测量 IC 引脚的电阻,我们将评估 IC 的运行状况。 与刚安装的电阻相比、在运行2周后电阻降低了。 顺便说一下、损坏的 IC 开关的电源与正常的 IC 一样好、但区别在于 IC 的电流消耗会导致过热/过流、最终导致 IC 烧毁、如果安装在中、则会导致电池过度放电 非常短的时间。 如果我对引脚电阻的理解正确、请确认、如果不正确、请告知我们如何确保 IC 处于电阻(欧姆)的安全限值内。 我正在努力确保 IC 在投入生产并面临回调之前仍然没有损坏、我希望您了解我的问题来自哪里。

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    电阻在器件容差范围内、如果您查看电阻值、则其变化幅度不超过0.5%。  我不会过分强调"新鲜器件"测得的电阻值。  我会在一周的使用后再次测量电阻值、并将这些结果与"运行14天之后再关闭1天"的测量值进行比较。  

    我无法确认电阻值。  根据我们到目前为止看到的情况、我认为将电源用作"备用电池"会损坏 IC。  在实际应用程序使用两周后、该部件似乎正常运行。  当开关处于备用电池模式时、我会尝试注意到流经开关的电流量。  数据表中的图2显示了仅上升至14.5mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢 您分享您的想法。 根据我上面提供的数据、我可以看到 VBAT 到 GND 的电阻已经下降了2.2%到3%、并且运行了2周。 我将让它运行一周、并告诉您它是否变差或刚稳定。  

    关于图2至14.5mA 的数据表,VBAT 引脚 这让我感到很不安全、老实说、如果这是 VBAT 至 Vout 路径的最大电流、那么为什么 VBAT 数据表中的导通电阻为20欧姆(最大值)、最大功率耗散超过25摄氏度3.76 mW /C、那么让我们看看 假设在40摄氏度的温度下,最大功耗 为413.6 mW,现在假设负载电流为80mA 的最坏情况下,通过 VBAT 到 Vout,功耗将为128mW,远低于最大功耗。 请告诉我、我是否在数据表中遗漏了有关 VBAT 引脚上的最大额定值的内容。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我可能不会使用初始电阻值、因为我假设器件长时间未导通。  现在器件已经运行、IC 中的残余电荷有可能仍然存在、这会影响电阻测量。  剩余电荷将耗散需要一段时间。  

    我将再次测量引脚电阻、并将结果与您在最初2周操作后获得的结果进行比较。

    对于额定功率、计算应针对 Vdd 至 Vout、其中 IO 为300-400mA。  电池备份模式似乎具有较低的 Iout 电流、如测试条件所示。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    您的实验是否有新的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已将设备的电池工作了14天,因此现在电池的总运行时间大约为几天。 请在下图中找到收集的数据(每个引脚上的电阻如之前所示)。

    我非常感谢您对收集的数据的反馈和评估,您有什么需要担心的吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    您的结果看起来很棒!  我认为没有什么需要担心的。  IC 在使用4周后仍能正常工作、这正是我所期望的。  您无需担心任何问题。  很好的结果!

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我很高兴看到我们解决了你的问题。  祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

     非常感谢您为解决此问题所表现的耐心和支持、我非常感谢您的帮助。

    此致

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我很高兴我们能够解决你的问题。   

    一切都很棒!