This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:查询

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994103/lm5122-inquiry

器件型号:LM5122

您好!

你好。

我们的客户正在使用 LM5122、他们面临一些问题。 请参阅以下信息。

"我对 LM5122 IC 的工作有一些疑问
我们创建了一个4.5V/50A 至24V 的直流/直流转换器
但是、似乎需要过多的电流、这会导致电源关闭

所以问题是、当我打开电源时、系统会立即关闭
*原理图未显示任何 CSS、但后来添加了100nF
此外、消耗的三个 MOSFET 中只有两个实际连接
我还有一个仿真图像、其中该设计基于但不基于实际仿真文件





感谢你的帮助。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    他们看到了什么类型的关闭? 控制器是否未切换? 还是 SS 下拉? 或 VCC 下降?

    所附的两个波形是什么?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

    感谢您的回答。

    请查看以下反馈:

    "他们看到了什么类型的关闭? :当达到 LM5122的工作电压(4.5V)时,电源将自动关闭。 然后、PCB 上的线圈将缓慢放电。

    控制器是否未切换? LO 提供的 PWM 信号如20210413_122417.jpg 中所示 但是、HO 未提供预期在20210408_103631.jpg 中显示的 PWM 信号

    SS 通过82uF 电容器接地、但确实有电荷。 当 CSS 未连接时、这是 LO (20210408_103827.jpg)信号。
    当源关闭时、VCC 下降。

    两个 IC 的波形分别为 Lo (20210413_122417.jpg)和 HO (20210408_103631.jpg)、生成的波形相同。

    振:



    HO:



    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您提供信息。 当您说"电源"时、您是否在讨论原理图中的 VIN?

    如果 LO 仍在切换、则输出电压仍可通过高侧 FET 的体二极管充电。 在这种情况下、输出电压是多少?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    你好。

    "当您说"电源"时、您是否正在讨论原理图中的 VIN?
    抱歉不清楚,我的意思是正确的。

    如果 LO 仍在切换、则输出电压仍可通过高侧 FET 的体二极管充电。 在这种情况下、输出电压是多少?"
    --输出电压略低于输入电压(Vin)。 当输入电压大约为3V 时、测量值大约为2.3V。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您提供信息。 启动时的最小电压为4.5V、因此 LM5122处于关断模式时、具有3V 输入和2.3V 输出是正常情况。 如果他们的电源有问题、请首先确保电源的电流限制足够、然后尝试在无负载的情况下启动。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    只是从我们的客户那里获得了反馈。

    "我进行了测试、能够在输出端获得24V 电压。
    但是、当我连接负载时、它会再次关闭。
    在尝试连接万用表时也会发生这种情况。

    我将输入电压设置为5V、将电流设置为5A。
    我还尝试了5V 和20A、但没有区别。
    电源不应激活电流限制或电压限制、但我不知道它是否具有任何其他安全功能。"

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您提供信息。 有一种快速方法可确保电源设置正确。 由于电源需要提供大约50A 的电流、请尝试将50A 负载直接连接到电源、然后查看电源是否可以保持。

    它还有助于使用恒定电流负载并缓慢增大从零开始的电流、并查看其何时关闭。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您执行此过程来测试电源。

    我收到了客户的反馈、下面是他们所说的内容:

    ""我今天做了一些测试。
    这确实是电源的问题。
    电源也可用作负载、有一个额外的设置会阻止电源供电。
    现在它能够为负载供电。

    但是、当我用5V/5A 输入将其连接到100 Ω 负载时、MOSFET 会发热至极高的温度。
    输出也只能达到3.3V 和1A。
    我不确定我应该怎样尝试增加输入电流、因为系统无法获得24V 电压、这会导致系统尝试放大 PWM 信号、从而导致 MOSFET 内产生高电阻、或者我是否缺少其他东西?
    ""

    您能进一步帮助我们吗? 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您能帮助确认他们的工作条件吗? 如果负载为100欧姆、如何才能达到3.3V 和1A? 还是这两种不同的情况? 如果是、100欧姆负载的输出电压是多少? 如果没有负载、输出电压是多少?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    以下是我们客户的反馈:

    [引用 userid="424531" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994103/lm5122-inquiry/3697520 #3697520">您能帮助确认其运行条件吗? 如果负载为100欧姆、如何才能达到3.3V 和1A?[/报价]

    这就是我不知道的、我认为大多数能量都是在 MOSFET 上浪费的、因为 MOSFET 会产生很大的热量。

    [引用 userid="424531" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994103/lm5122-inquiry/3697520 #3697520"]如果是,100欧姆负载的输出电压是多少?[/quot]

    空载时的输出为预期的24V。



    我可能能够将负载增加到更高、然后缓慢下降以降低系统上的应力?
    或者、稍后使用相同的负载时、负载设置不正确。它设置为恒定电阻、但更改为恒定电流、因此它可能尝试获得1A 的恒定电流、这可能导致了问题?


    此致、

    Cedrick

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    不应该是3.3V 和1A 分别参考输出电压和输出电流。 因此、请与客户确认。 问题是、如果存在一些未知的额外泄漏电流。 通常、电子负载将显示其模式、因此、如果它从 CR 更改为 CC、则会显示该模式。 否则、它们还可以尝试使用实际电阻器代替电子负载、并确保电阻器可以处理预期的功率。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的意见。

    刚从客户那里得到另一个反馈、似乎现在还在工作、他们还有另一个问题。 感谢您的耐心等待。

    请查看下面的反馈。

    我认为每件事现在似乎都在工作。
    感谢您的所有帮助、抱歉回答这些愚蠢的问题。
    对于这种使用未知硬件进行的测试来说、有一点新、很难调试所有可能出现的问题。

    这就是说、它看起来确实正常工作、但是、在6V/11A 输入下、MOSFET 的温度似乎确实会升高。 但仅在其中一个相位上。
    温度升高到大约50摄氏度。

    不确定测量分流器上的电压会出现什么问题、似乎可以提供相同的电压测量。
    但是、电压可能不够精确。
    "


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您的更新。 除了直接测量 CSP-CSN 差分电压外、它们还可以测量电感器的电流并比较两相的占空比。

    谢谢、

    银城