您好!
你好。
我们的客户正在使用 LM5122、他们面临一些问题。 请参阅以下信息。
"我对 LM5122 IC 的工作有一些疑问
我们创建了一个4.5V/50A 至24V 的直流/直流转换器
但是、似乎需要过多的电流、这会导致电源关闭
所以问题是、当我打开电源时、系统会立即关闭
*原理图未显示任何 CSS、但后来添加了100nF
此外、消耗的三个 MOSFET 中只有两个实际连接
我还有一个仿真图像、其中该设计基于但不基于实际仿真文件 




感谢你的帮助。
此致、
Cedrick