This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890设计和寄存器问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991410/bq25890-bq25890-design-and-register-question

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ25895

请帮助按附件安排审核。

我的设置很好

电池电流为1900mA

输入7.6V/3.25A

BATTER_Volt 希望为2A 充电

BV_vol 需要4A~5A (包括电池 动态电源管理)

我们希望在没有 USB 接口的情况下使用它,并且只能在7.6V/3.25A 时使用电源输入,它是否正常?

如果没有,我们可以使用哪种芯片?

如果是, 我应该设置哪个寄存器?

我的 Set Register  as Blow、请帮助检查是否足够

REG00[7:0]= 01111111

REG02[7:0]= 00110100

REG04[7:0]= 00100000

REG0E 符合我可以获得真正的电池电压吗?

REG12 符合我可以获得真正的电池充电电流吗?

REG13我想使用 动态电源管理,我应该如何设置?

其他人使用默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-bq2589x-bq25898x-faqs。

    如果不需要 D+/D-检测、则可以将 D+/D-引脚短接在一起。

    表5中有关 d/s 的充电参数设置可由主机根据需要进行编程。

    强烈建议您在  进行定制设计之前先测试器件 EVM、从而熟悉充电器操作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是有关 BQ25895的一个关键问题。

    将寄存器设置为吹扫。 根据测试、电流和电压不是零、但 REG0E 和 REG0F 始终读取0x00。 那么,我们是否设置了错误值的寄存器?

    REG00 -7F

    REG01 -06

    REG02 -3C

    REG03 -1A

    REG04 -1E

    REG05 -13.

    REG06 -5E

    REG07 -9D

    REG08 -03.

    REG09 - 44

    REG0A - 93

    REG0B -(只读)

    REG0C -(只读)

    REG0D -12

    REG0E -(只读)

    REG0F -(只读)

    REG10 -(只读)

    REG11 -(只读)

    REG12 -(只读)

    REG13 -(只读)

    REG14位7为 R/W

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会尽快回复您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    看起来、REG02的寄存器设置未设置为进行连续 ADC 测量。 我建议每秒尝试通过将 REG02设置为0x7C 或将 REG02设置为0xBC 来启用转换、并且它将执行一个 ADC 测量来填充 REG0E 和 REG0F。

    我随附了 REG02数据表的屏幕截图:

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是否可以知道我可以设置哪些寄存器  

    ACOV、SYSOVP、BATOVP、BAT_OVP、BAT_OVP 放电
    和系统过流保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    您能否澄清您的问题? 数据表中介绍了其中的许多保护、它们始终存在、您可以通过检查寄存器来查看设置了哪一个故障。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的英语不好、让我澄清我的问题。

    我想测试 BQ25895在降压模式下的所有保护功能。
    我的设置是 VBUS=7.6V、D+和 D-短接在一起。

    如果我想测试输入过压(acov)
    数据表显示"降压模式运行的输入电压为 VVBUS_OP。
    如果 VBUS 电压超过 VACOV、器件会立即停止开关。 在输入过压(ACOV)期间、
    故障寄存器 CHRG_FAULT 位设置为01。 将 INT 置为主机。"
    因此、我应该在哪里设置 VACOV、如果可以设置它、我可以看到根据我的需要更改 CHRG_FAULT 位或 INT。

    如果我想测试系统过压保护(SYSOVP)
    我找不到可以设置哪个寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ACOV 测试、请将 VBUS 设置为~15V。

    对于 SYOVP、没有寄存器位指示。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复

    让我仔细检查一下

    1、用于 ACOV 测试
    ->"acov"表示最大工作输入过压、而不是我的设定电压、对吧?

    对于 SYOVP、没有寄存器位指示
    ->您能告诉我如何测试"SYSOVP"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    要测试安全功能、您需要将 VBUS 电压设置为15V 左右。

    此主题可帮助您实现 SYSOVP 功能: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/483446/bq24297---how-does-sysovp-work-exactly

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、最后一个问题

    请告诉我如何测试 BATOVP。
    我的步骤是在电池充电时、使用7.6V 来触摸电池电压引脚。
    并希望可以发现向主机断言 INT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您应该使用电池仿真器。 您计划采取的方式是危险的。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请问如何测试 BATOVP?

    我使用 了电压为7.5V 的2节电池串联、并连接到 BAT 引脚。

    BQ25895仍然工作、INT 引脚仍然不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请问如何测试 BATOVP?

    我使用 了电压为7.5V 的2节电池串联、并连接到 BAT 引脚。

    BQ25895仍然工作、INT 引脚仍然不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    如 Eric 所述、使用真实电池进行此保护测试是不安全的、因此您应该使用电池仿真器进行保护测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

     我是否可以设置 REG06=3.8V、并使用4.2V 电池对其进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    仍然不建议这样做、如果尝试使用真实电池进行保护功能测试、可能会很危险。

    此致、

    Wyatt Keller