主题中讨论的其他器件:BQ25895
请帮助按附件安排审核。
我的设置很好
电池电流为1900mA
输入7.6V/3.25A
BATTER_Volt 希望为2A 充电
BV_vol 需要4A~5A (包括电池 动态电源管理)
我们希望在没有 USB 接口的情况下使用它,并且只能在7.6V/3.25A 时使用电源输入,它是否正常?
如果没有,我们可以使用哪种芯片?
如果是, 我应该设置哪个寄存器?
我的 Set Register as Blow、请帮助检查是否足够
REG00[7:0]= 01111111
REG02[7:0]= 00110100
REG04[7:0]= 00100000
REG0E 符合我可以获得真正的电池电压吗?
REG12 符合我可以获得真正的电池充电电流吗?
REG13我想使用 动态电源管理,我应该如何设置?
其他人使用默认值。