This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:峰值电流要求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24075, BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994545/bq24074-peak-current-requirement

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ24079

我们正在研发4G 汽车 GPS 跟踪器、其峰值功率要求为12W (4V @2A 和3.3 @1A)。

系统将具有一个集成的锂离子电池。 我们喜欢使用 BQ 24073/74/75、因为它是汽车级线性充电器。

问题在于、上述充电器在其输入端(IN PIN)支持的最大电流为1.5A。

在断开或深度放电的电池等最坏情况下、这是否会限制或影响峰值功率要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    欢迎使用 E2E!

    这些峰值功率要求是否会在固定间隔内短暂突发? 如果连接了电池、则电池可以在输入电流不足时提供补充电流。 对于深度放电的电池、输出电压可能会下降、如果电压在短路期间下降、器件可能会将其视为短路。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的及时回应。

    是的、预计在固定的时间间隔内会发生短暂的突发。

    对于深度放电的电池、任何线性充电器是否支持欠压锁定、或者规避这种情况的最佳方法是什么。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    是的、线性充电器确实支持欠压锁定(UVLO)。 如果补充模式不够、则在这里可以使用 FET 在不充电时断开电池与充电器的连接、并将其直接连接到负载、以便负载可以从电池中拉出。 您可以使用 BQ24074的 SYSOFF 变体(如 BQ24075和 BQ24079)在一个 FET 上节省成本。 这是我在这个用例中看到的一个解决方案。  

    此致、

    Anthoyn Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、很抱歉我们的回复延迟了。 我们最终确定了设计并提出了一个问题。

    如 BQ24075数据表所述、如果我们需要4.4V 的输出、则可以提供5.5调节输出(具有正常输入范围)、我们是否可以提供4.4至 BQ24075的输入。 我们计划也使用1.5A 的峰值电流。 请分享您对此类设计的宝贵想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

     是的、如果您要使用 BQ24075来利用 SYSOFF 功能、则需要大约4.4V 的输入才能实现4.4V 的输出。 这 是可以的。 您将需要考虑在高电流负载下 Q1 FET 的输入到输出压降(1A 负载下通常为300mV)。

    此致、

    Anthony Pham