主题中讨论的其他器件: BQ24075、 BQ24079
我们正在研发4G 汽车 GPS 跟踪器、其峰值功率要求为12W (4V @2A 和3.3 @1A)。
系统将具有一个集成的锂离子电池。 我们喜欢使用 BQ 24073/74/75、因为它是汽车级线性充电器。
问题在于、上述充电器在其输入端(IN PIN)支持的最大电流为1.5A。
在断开或深度放电的电池等最坏情况下、这是否会限制或影响峰值功率要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在研发4G 汽车 GPS 跟踪器、其峰值功率要求为12W (4V @2A 和3.3 @1A)。
系统将具有一个集成的锂离子电池。 我们喜欢使用 BQ 24073/74/75、因为它是汽车级线性充电器。
问题在于、上述充电器在其输入端(IN PIN)支持的最大电流为1.5A。
在断开或深度放电的电池等最坏情况下、这是否会限制或影响峰值功率要求?
您好 Dharani、
是的、线性充电器确实支持欠压锁定(UVLO)。 如果补充模式不够、则在这里可以使用 FET 在不充电时断开电池与充电器的连接、并将其直接连接到负载、以便负载可以从电池中拉出。 您可以使用 BQ24074的 SYSOFF 变体(如 BQ24075和 BQ24079)在一个 FET 上节省成本。 这是我在这个用例中看到的一个解决方案。
此致、
Anthoyn Pham