This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:针对热插拔问题的 TPS25982

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS25982, TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995172/tps25982-tps25982-for-hotplug-issue

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:TPS650250TPS25980

您好!

我在我的设计中使用 TPS650250进行12V 至5V 转换。  我将通过5V 连接负载。 我的负载是 SATA HDD。 我将连接3个 SATA HDD、其中每个 HDD 的最大消耗电流为1.5A。 但是、当我同时热插拔两个 SATA HDD 时、我的5V 输出会波动、即我的5V 稳压器将在几毫秒内关闭并打开。 这是由突然的浪涌电流造成的  

我们将对电路板进行 R2.0修订、并注意所有这些问题。 因此、TI 专家推荐了电子保险丝 TPS25982。 您能不能告诉我 TPS25982将帮助我解决这个问题。

1.让我知道我应该选择哪一个部件。 限流器或断路器部件

2.我是否应该移除5V 稳压器并使用电子保险丝作为该稳压器的替代产品?

或者、我应该将此5V 稳压器的输出作为输入连接到电子保险丝、并将电子保险丝的输出连接到 SATA HDD?

3.是否可以提供5V 输入和5V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    感谢您的联系。 我明天会回来

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    TPS25982绝对有助于实现保护。 此外、您还可以查看 TPS25980器 件、该器件是 TPS25982电流自旋较低的器件、具有成本优势。  

    1.限流器件将在过载时限制电流负载,但断路器件将在过载时关闭电子保险丝。 因此它取决于您的负载和应用程序。 如果您希望执行一些关键的读/写操作、则可以允许有限的电流进入 HDD、或者如果 HDD 对高于额定电流的电流敏感、则可能需要关闭对其的电源。  

    2.电子保险丝不能用作稳压器。 它将在输出端提供与输入端相同的电压、压降为 mV。 由于硬盘额定电压为5V,因此您应该为电子保险丝提供5V 输入。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答。

    请查看随附的原理图。

    1.我已设置 IILM=8A。 设置值正确。 如前所述、我的负载是 SATA HDD (x3)。当这些 SATA HDD 热插拔时、我遇到电压波动问题。 SATA HDD 在读取和写入操作期间的最大消耗量为3A。 但热插拔条件下的浪涌电流未知。 因此、我已设置 ILIM=8A。 是正确的值。  


    2.如果 VIN=5V、建议的 Vinmon 是什么。 我们是否可以考虑3.3V。


    3如果 Retry_Delay=100ms 且 nRetry=4、这意味着什么。

    4.我已附上电子保险丝和 SATA 连接器的完整原理图。 在电子保险丝的输出端、我连接了一个仅为0.1uF 的电容器去耦、因为 SATA 连接器连接了很多电容器。 大容量电容器会导致任何问题。

    参考原理图上连接了 TVS 二极管。 在设计中是强制性的。

    6.如何设置压摆率以使输出 ve2e.ti.com/.../5482.DESIGN15.pdfoltage 不会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

     您将电子保险丝放在哪里? 电源板或硬盘驱动器内部? 您对不同的硬盘使用一个电子保险丝还是3个电子保险丝?

    在稳态运行时、每个硬盘可消耗多大的最大电流?

    您的电源的电流限制是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我在我的5V 稳压器输出和 HDD 连接器之间放置电子保险丝

    每个驱动器在稳定状态下的最大消耗电流为1A。 因此、在稳态运行期间、总共3个驱动器将消耗3A 电流。

    您的意思是5V 稳压器。 5V 稳压器可提供最大12A 的电流。 目前、我已将其设计为6A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    假设您的电源可提供高达6A 的电流、且最大电流要求为3A、因此电流限制应介于这些值之间、因为发生过流事件时、我们必须将电流限制在低于电源所能提供的电流的水平、并且还必须能够向提供所需的电流 硬盘驱动器。

    2. 5V 输入的 VIMON 最大值可视为3.3V。 如果您不使用该引脚、则可以将其保持断开状态

    3.重试延迟意味着在器件由于 热关断而关闭后、它将等待此延迟时间尝试再次启动。 nRetry 意味着在热关断后器件将尝试重新启动的次数不会超过任何次数。 在没有重试次数结束后,如果发生热关断,则部件将保持锁定状态。 请参阅数据表第8.3.4.4、8.4.4、8.3.3.3节

    4.当 efuse 启动时、您可以调整 CdVdt 电容值以控制通过 efuse 的浪涌电流。 输出电容器的值越大、浪涌电流就越大。 您必须选择 CDVDT,以便设备能够成功启动。 随着 CDVDT 增加启动时间、efuse 也会增加  

    5.电视不是必需的。   有关更多详细信息、请参阅数据表第10.1节瞬态保护

    6.请使用我们的设计计算 器 www.ti.com/.../TPS25982 选择 CdVdt 电容,根据  输出电容值调整压摆率,以便电子保险丝成功启动。  

    7.请发送填充的设计计算器以查看原理图。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    如果您需要任何帮助、请随时向我们发送邮件。 目前、我正在处理这个线程。