Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS25982, TPS25980
主题中讨论的其他器件:TPS650250、 TPS25980
您好!
我在我的设计中使用 TPS650250进行12V 至5V 转换。 我将通过5V 连接负载。 我的负载是 SATA HDD。 我将连接3个 SATA HDD、其中每个 HDD 的最大消耗电流为1.5A。 但是、当我同时热插拔两个 SATA HDD 时、我的5V 输出会波动、即我的5V 稳压器将在几毫秒内关闭并打开。 这是由突然的浪涌电流造成的
我们将对电路板进行 R2.0修订、并注意所有这些问题。 因此、TI 专家推荐了电子保险丝 TPS25982。 您能不能告诉我 TPS25982将帮助我解决这个问题。
1.让我知道我应该选择哪一个部件。 限流器或断路器部件
2.我是否应该移除5V 稳压器并使用电子保险丝作为该稳压器的替代产品?
或者、我应该将此5V 稳压器的输出作为输入连接到电子保险丝、并将电子保险丝的输出连接到 SATA HDD?
3.是否可以提供5V 输入和5V 输出