This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:软启动计算

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155, LM5155EVM-FLY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996756/lm51551-soft-start-calculation

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5155EVM-FLY

你好

我们使用采用反激式配置的 LM51551进行设计、并对软启动计算提出疑问。

我们将2.2uF 连接到 SS 引脚、然后连接到连接到 COMP_PRI 的 BJT 栅极(下图)。

通常、我们预期软启动时间约为0.22us、但我们仅看到0.03秒。  

数据表中的计算结果为 TSS = CSS/ISS、而 ISS = 10uA。

请告诉我们。  谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    感谢您的联系。 我看到您在初级侧实施软启动。 这是 隔离型反激式器件吗? 如果是、该 bjt 是否也连接到光耦合器? 您能否分享完整的原理图以及您的输入电压、输出电压和输出电流值?  

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    由于我们通过电子邮件对此进行了讨论、我现在将关闭此主题。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们发现反激式配置中软启动的斜坡速率不是线性的。

    在次级侧实施软启动可能更好。

    底部二极管用于在光耦合器开始导通时为电容器充电、顶部二极管用于对电容器放电、以便立即为第二个 SS 事件做好准备。 最好的方法是在实验室中对该电路进行微调、同时考虑您启动电路的方式(例如 w 或 w/负载)。  次级电容器顶部的电阻器需要很大的值。  我建议使用100k (请参阅 LM5155EVM-FLY)、请尝试使用该值、看看它是否会变得更好。 例如、您可能需要使用 LM5155的 PSPICE 模型检查此情况(如果您没有可用的 EVM)、下面是我一段时间前在 TI.com 上仿真 EVM 测试台时得到的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    感谢您分享我们在此主题中的讨论、并将其提供给其他用户!  

    此致、  

    Elisabetta