This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:在扩展电压情况下观察到的压降

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1, TPS2HB35-Q1, HSS-MOTHERBOARDEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995919/tps2hb35-q1-voltage-drop-observed-in-extended-voltage-case

器件型号:TPS2HB35-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2H000-Q1HSS-MOTHERBOARDEVM

您好!

在数据表的"建议运行条件"部分中进行了说明

最大扩展电源电压为28V。  

对于扩展电源电压、有一条注意事项:"器件将在扩展工作范围内正常工作、但某些参数值可能不适用"

您能在该注释上评估更多内容吗? 在我的板上、IC 以12V 或24V 电压运行。 当12V 电源供电时、可在 IC 的输出端汲取最大110mA 的电流。

当提供24V 电源时、IC 输出端的最大电流为40mA。

当给定24V 电源时、在无负载条件下、JP1上观察到4V 压降。 当我在该线路上消耗25mA 电流时、电压会降至5mA。 您能告诉我这种行为的原因吗?

下面显示了原理图部分

此致、

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahil、

    这里弹出的第一件事是、您使用的器件 与您的负载电流不一致。 该器件旨在处理3.5A 稳定状态、因此该器件的电流范围内的任何内容均可实现。 我建议使用 TPS2H000-Q1、因为它将以更好的价格更合适。

    接下来、TPS2HB35-Q1仅在12V 额定电压下工作。 它可以支持高达28V 的电压、以承受负载突降等汽车瞬变、但不建议在任何高于18V 的电压下运行稳态、因为该范围内的接地短路可能会导致损坏。

    您在这里描述的所有内容都指向输出和接地之间存在某种短路。 不应出现与35m Ω RON 器件相关的4V 压降。 请仔细检查焊接连接或在 HSS-MOTHERBOARDEVM 上进行测试以进行验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的快速回复。

    我选择了 IC、因为它是我可以找到的唯一一个双通道负载开关、可以处理24V 电压(因为数据表中没有清晰的消息写入什么工作以及什么不工作)、并且可以处理电流尖峰

    您建议的 IC 缺货于交货周期较长的 DigiKey 和 Mouser。

    您是否可以建议使用库存中的备用负载开关?

    如果没有负载开关、您可以建议使用一个能够处理12V 和24V 稳态并能够处理最小2A 电流尖峰的2通道多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    短路有一些问题、因此有一些下降。 但我们解决了这个问题

    我们还获得了具有24V 稳定电源的 IC。 还使两个通道在无负载和无负载的情况下运行。

    我会将 IC 用作双通道多路复用器、该多路复用器能够处理电流尖峰。

    您能不能详细介绍一下您建议的器件是否正常工作。 我们想确定。 此外、该器件在任何地方都没有库存。 您确定很快会有库存吗?

    如果可能,您可以建议我多选一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我的客户希望与您讨论此 IC 的测试。

    他希望与您联系、以便我们可以讨论三个问题。

    您能否在私人邮件中发送电子邮件 ID?

    我已向您发送朋友请求