您好!
我的 µH 想知道 VIN=5V、VOUT=1.2V、L1 =2.2 μ A 时的电流限制值(最小值/典型值/最大值)。 根据数据表 P.5、我们可以在 VIN=12V、VOUT=1.05V 下找到以下内容。 但没有 Vin=5V、Vout=1.2V 数据。
那么、您能告诉我们如何计算他的条件下的电流限制值吗?
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨 、M.Hattori。
您的理解是正确的、 电流限制的谷值 是恒定的 、与 L 无关
对于 TPS563209、 谷值电流限制是恒定的: I_limit_valleyle=4.2A。在数据表第5页中、L 和输出电压信息实际上是无用的、或者不应该出现在那里。
由于输出电流是电感器电流的平均值、因此输出电流限制: I_limit_ouput= I_limit_valley + IP-p/2;
其中,IP-p/2=
![]()
此致、
进行了比较。