This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:VIN =µH、VOUT = 1.2V、L1 = 2.2 μ A 时的电流限制

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997425/tps563209-current-limit-under-vin-5v-vout-1-2v-l1-2-2-h

器件型号:TPS563209

您好!

我的 µH 想知道 VIN=5V、VOUT=1.2V、L1 =2.2 μ A 时的电流限制值(最小值/典型值/最大值)。  根据数据表 P.5、我们可以在 VIN=12V、VOUT=1.05V 下找到以下内容。  但没有 Vin=5V、Vout=1.2V 数据。

 

那么、您能告诉我们如何计算他的条件下的电流限制值吗?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  M.Hattori:

    OCL 规范。 数据表中实际上是谷值、因此典型输出电流限制值可通过以下公式计算: I_LIMIT=4.2+IP-p/2

     在本例中、VIN=5V、VOUT=1.2V、L1 =2.2 µH、然后 IP_p/2=0.13A、因此 I_LIMIT=4.33A。

    您还可以使用此方法计算最小值/最大值。

    此致。

    进行了比较

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared-San、

    感谢您的回复、但我感到困惑。

    通常、当比较器在谷值时序上检测到电流限制时、电流限制是恒定的并且与 L 无关。另一方面、Icol 取决于数据表 P.5中的 L。

    您能否告诉我们比较器观察到的电流在哪里?   请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、M.Hattori。

    您的理解是正确的、  电流限制的谷值 是恒定的 、与 L 无关  

    对于 TPS563209、 谷值电流限制是恒定的: I_limit_valleyle=4.2A。在数据表第5页中、L 和输出电压信息实际上是无用的、或者不应该出现在那里。   

    由于输出电流是电感器电流的平均值、因此输出电流限制: I_limit_ouput= I_limit_valley + IP-p/2;

    其中,IP-p/2=

    此致、

    进行了比较。