This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:无法在 EVM 中将20V 调节至13.5V

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993704/lm61460evm-not-able-to-adjust-20v-to-13-5v-in-the-evm

器件型号:LM61460EVM
主题中讨论的其他器件:LM61460

您好!

我尝试使用 LM61460进行13.5V 测试、但使用 EVM 的实际测试结果不同。

我只更改了 EVM 的 Rt 和 Rfbb 值、其他没有更改。

我首先使用默认 EVM 设置、Vout 正确。 但是、当我调整 Rfbb 值以使输出电压为13.5V 时、EVM 会为我提供接近输入电压的输出电压。

输入电压 Vout 目标 Rfbb 实际输出电压 备注
20V 5V 33.2k 24.9K 5V 默认设置、400kHz 切换
20V 13.5V 33.2k 8K 19.8伏 调整了 WebBench 13.5V 输出设置中的 Rfbb 值  
20V 13.5V 10k 8K 19.8伏 将开关频率更改为1.29MHz
20V - 10k 10k 11.2V 实际改变 Vout 的最小 Rfbb 值  


20V 输入电压是否无法提供13.5V 输出电压?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    13.5VOUT 是绝对可能的。  该器件调节输出、将 FB 上的电压设置为1V。 检查 FB 是否为1V。 如果是、则器件正常运行、您应仔细检查电阻器。

    如果开关节点不稳定或脉冲跳跃、您可能需要调整功率级。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的建议。 我重新焊接了 Rfbb 电阻器、并将电源从 SMPS 更改为线性电源、现在它正在工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我制作了定制板、并尝试与 EVM (20V -> 13.5V)相同、但我从 LM61460获得接近0V 的输出。

    EVM 和我的定制板之间存在一些差异、但我认为它不够大、无法导致此问题。

    我不需要 PGOOD、因此我将其退出。 我将 BIAS 引脚直接接地、因为我的输出是13.5V、超过12V

    我是否可以检查原理图是对还是错?

    测量。

    1. RT -将设备频率设置为大约13MHz SOI 正在使用10k。

    2. FB -如前所述、FB 需要大约为1V、但这个点非常低、接近0、每100ms 有一个未知的峰值噪声

    3. RBOOT -当我测量 RBOOT、CBOOT 时、电压读数大约为3.3V、但经常有尖锐的峰值、但我不确定这是否正常。

    如果您发现我的原理图或测量结果有任何问题、请告诉我。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您似乎在输出短路时处于间断模式。 断续模式可感测 VOUT 是否低于设定调节的40%。 如果该条件在128个开关周期内为真、则器件会停止开关~80ms、然后重试。 检查输出是否短路。

    另请注意:此设置为1.3MHz、而不是13MHz。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您完全正确。 这是由短路导致的、我完全没有预料到这一点。

    新的 SMT 电路板在供电之前没有任何短路、但一旦我为电路板供电、它就会关断并重新启动。

    我的板实际上使用2个 LM61460、它会在第一级将20V 转换为13.5V、在第二级将13.5V 转换为-13.5V。 我发现将13.5V 转换为-13.5V 的第二个 LM61460 IC 损坏并导致短路。

    我的设计是否有任何问题? 实际上、我在 E2E 论坛中询问了设计和仿真、并相应地修改了我的设计。 LM61460-Q1:Vout 反相时、TINA 仿真中的 VIN 降低

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是否可以检查我的降压/升压原理图并查看它是否有任何问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    在快速检查时、您似乎缺少顶部反馈电阻器。  C58和 R26应与一个电阻器并联以设置输出电压。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    那么、您是说反馈电阻器应该是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、这是正确的放置方式、但您可能还需要一个与18pF 电容器串联的电阻器。 请参阅 EVM 原理图。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、一切都很完美!