Other Parts Discussed in Thread: LM61460
主题中讨论的其他器件:LM61460
您好!
我尝试使用 LM61460进行13.5V 测试、但使用 EVM 的实际测试结果不同。
我只更改了 EVM 的 Rt 和 Rfbb 值、其他没有更改。

我首先使用默认 EVM 设置、Vout 正确。 但是、当我调整 Rfbb 值以使输出电压为13.5V 时、EVM 会为我提供接近输入电压的输出电压。
| 输入电压 | Vout 目标 | 右 | Rfbb | 实际输出电压 | 备注 |
| 20V | 5V | 33.2k | 24.9K | 5V | 默认设置、400kHz 切换 |
| 20V | 13.5V | 33.2k | 8K | 19.8伏 | 调整了 WebBench 13.5V 输出设置中的 Rfbb 值 |
| 20V | 13.5V | 10k | 8K | 19.8伏 | 将开关频率更改为1.29MHz |
| 20V | - | 10k | 10k | 11.2V | 实际改变 Vout 的最小 Rfbb 值 |
20V 输入电压是否无法提供13.5V 输出电压?
此致
Brian