This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43340-Q1:BUCK3跟踪 BUCK1

Guru**** 1088540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995813/tps43340-q1-buck3-tracking-buck1

器件型号:TPS43340-Q1

我希望 BUCK1用于5V (由12V 电源供电)、BUCK3用于3V3、由 BUCK1供电、因为不可能使用12V 电源。

BUCK2是一个独立的电源轨...  

到目前为止、这在使用独立使能端时在 EVM 上非常有效。

现在、我希望3V3以相同的上升时间(和一个独特的使能)跟踪5V 电压

我在 EVM 上使用5V 电阻分压器和 SS3引脚上带/不带电容尝试了不同的配置。

但 BUCK3电压始终即时上升而不升高!?

不幸的是、尽管在第7.4.1.3章中提到了该文档、但它不会进一步帮助我:

或者、也可以使用软启动引脚作为跟踪输入。 在这种情况下、将引脚连接到要连接的电源
通过适当的分压器网络进行跟踪。

您能不能就 SS3和 EN3引脚上的足够电路提供一些建议!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设备的专家目前不在办公室,将于星期一返回。 我正在考虑这一要求,但我们可能不得不等到他星期一作出答复。 我将在明天提供更新。  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,专家也将在本周外出。 我将进一步研究这项要求,但我在这方面的经验非常有限。 我将在明天提供有关此主题的更新。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus

     出于跟踪目的、EN3引脚 应在5V 上电之前处于高电平。 5V 分压器的电阻值应足够高、并具有适当的电容值、以使 SS3 引脚 斜升、然后 您将看到 BUCK3电压以 与 SS3斜升相同的方式斜升。  

    谢谢!

    Phil  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    如果我正确的话、我必须预见到一个5V (值待定)加上原始电容到 SS3上的 GND 的电阻分压器。

    电阻分压器是否必须以任何方式满足0.8V 基准电压? 我假设的 CAP 值与 SS1上的值相同?

    EN3可以保持高电平、这是可行的。 它也可以连接到 EN1 (相同的使能信号)吗?

    由于家庭办公室的原因、我无法在 EVM ATM 上进行测试-这可能会持续一到两周...

    但是、我正在进行 PCB 设计、以调整我们的其中一个主板上的新电源以进行"现实生活"中的一些初步测试-因此、实际上、了解必须放置哪些器件就足够了。

    如果有用、我可以提供原理图!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

       μA 从数据表复制的这条语句:"SSx 引脚上提供1 μ A 上拉电流、并且通过选择合适的电容器、可以获得所需的软启动斜坡速度。 启动后、上拉电流可确保引脚 SSx 高于0.8V 的内部基准电压、该基准电压随后成为降压控制器的基准电压。"  

     SS3引脚上的电容值应由斜升时序和您使用的电阻分压器值决定。 EN3应 保持高电平、而不是连接 到 EN1。  

    谢谢!
    Phil

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    感谢您的回答-我认为解决方案现在已经很清楚了。

    但我现在还有另一个问题:我想在"真正"的硬件上尝试电路、但现在我甚至无法获得 IC (就像许多其他市场问题一样)

    此外、似乎无法在 TI 网站上订购或申请样片?

    很抱歉、我的主题不在主题范围内、但也许您希望我能获得至少一些样片?

    谢谢你
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus、

    我认为您仍然可以通过以下链接申请免费样片:

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/p/product/?p=TPS43340QPHPRQ1

    或者、通过以下链接购买 EVM 板:

    https://www.mouser.com/Search/Refine?Keyword=TPS43340

    谢谢!

    Phil