我希望 BUCK1用于5V (由12V 电源供电)、BUCK3用于3V3、由 BUCK1供电、因为不可能使用12V 电源。
BUCK2是一个独立的电源轨...
到目前为止、这在使用独立使能端时在 EVM 上非常有效。
现在、我希望3V3以相同的上升时间(和一个独特的使能)跟踪5V 电压
我在 EVM 上使用5V 电阻分压器和 SS3引脚上带/不带电容尝试了不同的配置。
但 BUCK3电压始终即时上升而不升高!?
不幸的是、尽管在第7.4.1.3章中提到了该文档、但它不会进一步帮助我:
或者、也可以使用软启动引脚作为跟踪输入。 在这种情况下、将引脚连接到要连接的电源
通过适当的分压器网络进行跟踪。
您能不能就 SS3和 EN3引脚上的足够电路提供一些建议!?