This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:可闻噪声

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995086/tps62130-audible-noise

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS23751

您好、专家、

客户使用 TPS62130、但听到可闻噪声。 总输出电容约为276uF、包括之后转换器的输入去耦电容。 他们尝试使用1uH 和100uF 的组合、但仍能听到可闻噪声、甚至还有 Lauder。 您是否会查看原理图并提供一些建议?  

  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    TPS62130应该能够处理这么多的输出电容器、因此稳定性不一定是一个问题。 原理图看起来不错- SS 电容器很小、因为您可能正在尝试快速启动?

    • 您能否分享您听到可闻噪声的条件(VIN、IOUT)?
    • 他们是否尝试将 VIN、IOUT 更改为某些极端值、以查看噪声是否消失?
    • 是否可以共享组件器件型号?
    • 发生噪声时、您是否有 VIN、SW、VOUT 的任何波形?

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您听到可闻噪声的条件(VIN、IOUT)?

    ANS:VIN:5V (USB);IOUT:1.096A =>可闻噪声:是

            VIN:12V (POE);IOUT:1.1A =>可闻噪声:是

    他们是否尝试将 VIN、IOUT 更改为某些极端值、以查看噪声是否消失?

    答案:是的、VIN (5V ~ 12V)始终可以听到可闻噪声

    是否可以共享组件器件型号?

    答:是的、请回答哪一部分?

    发生噪声时、您是否有 VIN、SW、VOUT 的任何波形?

    答案:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 节点波形看起来不错。 它看起来不像稳定性问题。  


    您是否尝试更改负载电流(更高和更低)以查看可闻噪声是否有任何变化?

    从无源组件器件型号 的角度来看、电感器、输入和输出电容器需要检查。 您可能必须尝试不同的组件。  

    此外、是否可以隔离电路板上的 TPS62130设计(输入和输出)、然后尝试检查是否有任何变化?  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M3V3布局如下所示

      

    您是否尝试更改负载电流(更高和更低)以查看可闻噪声是否有任何变化?

    答:我将尝试并在明天更新它。

    从无源组件器件型号 的角度来看、电感器、输入和输出电容器需要检查。 您可能必须尝试不同的组件。  

    答案:我已经尝试过 POS-CAP、但仍有可闻噪声

    此外、是否可以隔离电路板上的 TPS62130设计(输入和输出)、然后尝试检查是否有任何变化?

    答:我将尝试并在明天更新它。

    感谢你的帮助。

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试更改负载电流(更高和更低)以查看可闻噪声是否有任何变化?

    答:我试过、但仍然有噪音

    此外、是否可以隔离电路板上的 TPS62130设计(输入和输出)、然后尝试检查是否有任何变化?

    答:我试过、但仍然有噪音

    感谢你的帮助。

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我有一个有关 POE 解决方案的新问题、在更改负载电流(更高和更低)时 、我可以 听到可闻噪声、请帮助我解决此问题、非常感谢。

    谢谢。

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    对于 TPS62130音频噪声、Amod 将 于美国星期二之前向您提供反馈。

    对于 POE 解决方案、您需要提交一个包含"TPS23751"的新主题、然后专门的应用工程师将为您提供帮助。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../trim.71515385_2D00_5268_2D00_46DC_2D00_9B35_2D00_60EB5F6CE167.MOVHi 

    请帮助检查随附的文件中是否有电源噪声、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    您附加的文件失败。 请重新上传。

    在下面的测试中、您已隔离了 TPS62130。 这是否意味着系统板上的所有其他器件都无法正常工作? 仍然存在音频噪声?

    --

    此外、是否可以隔离电路板上的 TPS62130设计(输入和输出)、然后尝试检查是否有任何变化?

    答:我试过、但仍然有噪音

    --

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../trim.75C7149A_2D00_A229_2D00_4B52_2D00_9789_2D00_AC25E780F9D1.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    什么是 CH3信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    这是可闻噪声信号。

    谢谢。

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    您可以分享电感器的器件型号吗? 饱和电流额定值可能很低、根据电感器特性、电感值可能会下降。 如果可能、最好共享所有组件器件型号(BOM)。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    非常感谢您的参与。

    电感器规格:

     e2e.ti.com/.../LVF404026_2D00_2R2M_2D00_N.pdf

    此致、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    电感器饱和特性看起来不错、但我不确定它是否是噪声源。 我们需要检查输入侧或 SW 节点上是否存在低频。 否则、我们将需要检查陶瓷电容器、尤其是在输入侧(C38、C35、C37、C39)。

    • 您为 SW 节点发送的波形为12V 输入电压。 但是、您共享的测量 ch3波形的原理图显示5V Vin。 是否可以在您听到可闻噪声的 IOUT 重新获取具有5V 输入电压的 SW、VIN、VOUT?
    • 我重新检查了您的视频、CH3上的波形看起来不正常。 该波形是在 C37上的交流耦合模式下获得的吗? 此时 VIN 是否稳定?
    • 如果 SW 节点未显示任何低频、则可以尝试一次移除一个输入电容器(C38、C35、C37、C39) 、以查看噪声是否消失。 陶瓷电容器会导致可闻噪声。 如果这不起作用、您可以尝试另一个电感器、以确保不是原因之一-我建议查看此测试的数据表(表5第15页)中的电感器。

    谢谢、

    模块