This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:使用引脚1 EN 的 TPS2491启动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997481/tps2491-tps2491-startup-using-pin-1-en

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

大家好、女孩和朋友们、

我的 TPS2491切口有问题。

一切都很好。
但是、如果我将8欧姆电阻器作为负载在 US +和 US -之间挂起、则无法使用 TPS2491引脚1 EN 上的开关 S1打开系统。
请参见图片!
仅当我在打开 S1开关几秒钟后才连接电阻器时。
我已330µF 电容器 C16 μ F。 但这不会改变任何东西。
我还可以连接电阻器、然后施加24V 电源电压。
那么它也可以工作、但不能与 S1一起工作。
你有什么帮助吗?

谢谢、此致、

Linus e2e.ti.com/.../20210428_5F00_TPS2491_5F00_Sch_5F00_XLS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    欢迎使用 E2E!

     当启动期间输出端具有大负载时、需要允许更多电流流经路径。

    请尝试以下选项

    • 增加实际的 PLIM 值以允许更多电流进入负载
    •    在设计计算器中将负载导通阈值更改为0V、并将启动负载类型更改为电阻、并验证设置值是否允许从目标启动负载开始

    如果您仍有问题、请告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20210503_5F00_TPS2491_5F00_Sch_5F00_XLS.pdf

    您好、Rakesh、

     

    感谢您的快速回答  

    我在n‘t 花了一些时间才找到解决方案、但我无法取得合适的结果。

    请参阅*。PDF

    您可以看到、计时器电容和 iFET-ILOAD 裕度是瓶颈。

    iFET-ILOAD 裕度可能在24V…下工作。

    I 进一步升高:最大输出负载电容:CLOAD 至1000µF μ F。

     

    也许您对我有一些想法。

     

    您好!

     

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    请考虑 使用更强的 SOA FET、例如 CSD19536KTT 并检查设计。

    此致、

    Rakesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    我将对其进行检查并回复。

    格雷兹

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 、Linus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    我放置了一些具有相同外壳的不同 FET。 但没有一个解决方案。

    我使用了 CSD19536KTT、这在*。XLSX 中很容易实现。

    参见 PIC。

    我将使用 CSD19536KTT 设计 PCB,并将向您介绍我的体验。

     

    但现在我还想问、当电流升至3A 以上时、TPS 是否关断 FET?

     

    感谢您的帮助和对本主题的指导

     

    Greez Linus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    很高兴知道这个。

    问题的答案。。。 当负载电流超过设定的电流限值并持续故障时间间隔时、器件会关闭外部 FET。

    此致、

    Rakesh