This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:并行配置:放电 FET 在禁用时停止打开

Guru**** 2591450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997691/bq40z80-parallel-configuration-discharge-fet-halfly-opened-when-disabled

器件型号:BQ40Z80

Heya、

这是我们的原型、我们采用并联 FET 配置来测试可靠性。  

如您所见,此充电 FET 配置意味着向电池组引脚施加恒定电压(下降了.6V)。

充电晶体管组的恒流电荷泵工作正常。

放电晶体管(Q1/5)的电荷泵工作正常、因为我们在启用时得到30Vgs、但在禁用时、我们可以在 Vgs 上测量1.3V。

在这种情况下、我们可以测量大约20V 的输出电压、并且可以提供一些电流。

实际上、Q1/5很快就会变热、所以团队没有完全开放。

您是否有一些建议建议可以让放电晶体管组在禁用时完全打开?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已将 R1和 R5修改为更低的值、以查看这是否完全打开了 FET? 与大多数应用相比、R5的栅极串联电阻相当高。

    此致、

    Wyatt Keller