请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 Heya、
这是我们的原型、我们采用并联 FET 配置来测试可靠性。
如您所见,此充电 FET 配置意味着向电池组引脚施加恒定电压(下降了.6V)。
充电晶体管组的恒流电荷泵工作正常。
放电晶体管(Q1/5)的电荷泵工作正常、因为我们在启用时得到30Vgs、但在禁用时、我们可以在 Vgs 上测量1.3V。
在这种情况下、我们可以测量大约20V 的输出电压、并且可以提供一些电流。
实际上、Q1/5很快就会变热、所以团队没有完全开放。
您是否有一些建议建议可以让放电晶体管组在禁用时完全打开?
此致