This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994189/ucd90160a-ucd90160a

器件型号:UCD90160A

尊敬的 TI

 

您能不能告诉我以下问题。

  1. UCD90160A 是否需要外部闪存?
  2. 如何设置 UCD90160A 的 GPIO 状态?
  3. 能否通过 SMBus 控制和编程 UCD90160A?

 

 

 

如有任何疑问、请立即与我联系。 谢谢。

此致

謝漢卿/ Nicky。 谢

 

Mitac Computing Technology Corp.

神雲科技股份有限公司 μ A

五楼 A 座,200号,文华二路,桂山

Taoyuan 33383,台湾, R.O.C.

桃園市龜山區文化二路200號A棟5樓 μ A

电话:886-3-327-5988 EXT#2819/实验室:9778

www.mitac.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅下面的我的答案。

    UCD90160A 具有内置闪存、因此无需外部闪存。

    2.您可以将 GPIO 配置为各种功能、器件将根据配置设置输出。请参阅 GUI 指南以了解要使用的 IO 类型。  

    www.ti.com/.../slvub51

    3.是的、建议使用 I2C/SMBus/PMBus 接口对器件进行编程。

    请参阅第9.5和9.6节 e2e.ti.com/.../5417.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe