请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 尊敬的 TI
您能不能告诉我以下问题。
- UCD90160A 是否需要外部闪存?
- 如何设置 UCD90160A 的 GPIO 状态?
- 能否通过 SMBus 控制和编程 UCD90160A?
如有任何疑问、请立即与我联系。 谢谢。
此致
謝漢卿/ Nicky。 谢
Mitac Computing Technology Corp.
神雲科技股份有限公司 μ A
五楼 A 座,200号,文华二路,桂山
Taoyuan 33383,台湾, R.O.C.
桃園市龜山區文化二路200號A棟5樓 μ A
电话:886-3-327-5988 EXT#2819/实验室:9778