This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:EN 在监控期间关闭

Guru**** 2536940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994402/ucd90120-en-turns-off-during-monitoring

器件型号:UCD90120
Thread 中讨论的其他部件: USB 转 GPIO

大家好、

当 UCD90120在板上运行时、EN 按设置输出、但当连接 GUI 并监控电压时、EN 关闭、序列不会继续。

原因是什么?

如果我更改为 UCD90120A、情况会改善吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     电源轨 的 ON/OFF 配置是否仅设置为 CONTROL 引脚? 如果是、当您连接 USB-TO-GPIO 软件狗时、PMBus_CTRL 信号可能会更改为关闭电源轨。  

    UCD90120在没有支持的情况下已停产。 请升级到 UCD90120A、它是引脚对引脚兼容的。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否因为无 A 版本而发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不、这是相同的。 您可以在 GUI 上将 PMBus_CTRL 信号更改为所需的电平。  

    如果遇到任何问题、改用 UCD90120A 可以获得更好的支持。 此外、GUI 7.0 STOP 还支持 UCD90120。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请报告并升级到 UCD90120A。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我试过它、但它没有改变。

    下一次尝试使用旧工具版本1.9.63时、我能够监测电压、EN 正常。

    由于 GUI7.0不再支持 UCD90120、我是否需要使用早于 GUI7.0的版本才能使用 UCD90120?

    支持的 UCD90120的最新版本是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否探测了 PMBus_CTRL 信号? 您可以共享项目文件吗?

    这是支持 UCD90120的最新 GUI。

    http://software-dl.ti.com/analogue/analogue_public_sw/fusion/archived/TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.179.exe 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    谢谢你。 我下载并确认操作。

    您能告诉我 GUI 版本2.0支持的操作系统版本吗?

    我将 以私人邮件形式向您发送项目文件、请检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    GUI 2.0支持 Win7和 Win10。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我收到了您的消息和项目文件。  

    GUI 7.x 停止支持 UCD90120、因此不再支持协议、从而导致 GPIO 关闭。  GUI 2.x 是唯一支持 UCD90120的工具。

    此致

    Yihe