This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:这些太阳能充电器所需的最低输入电流是多少?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24210, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992762/bq24074-what-s-the-minimal-input-current-required-by-these-solar-chargers

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ24210BQ24250BQ25985

您好、先生、

我们需要一些帮助来选择同样适用于5V USB 输入的太阳能充电器。  

输入:始终 连接2W 太阳能电池板(VMP 4V、IMP 0.5A)以延长电池寿命的单个输入端口;有时 、5V 1A USB 壁式适配器也可用于加快充电速度。

输出:系统在 电池达到峰值时消耗6W 功率、每24小时周期仅发生小于1min 的情况。  

电池:1S1P 锂离子18650 2500mAh 电池、带 NTC

MPPT:我们不打算将 MCU 用于实时 MPPT 算法、它是固定的或(可选)每年调整几次

问题:

  1. 日落后、充电器进入 UVLO。  当面板上有足够的太阳时、它们是否会自动唤醒、从而使 Vin > UVLO & Vbatt?
  2. 我了解到、如果 Vbat < Vrch、充电/刷新将开始、但启动充电周期的最小输入电流是多少?
  3.  在终止前保持充电周期的最小输入电流是多少? 假设 Vindpm 尝试通过减小输入电流将输入电压调节到4V 左右。
  4. 如果在充电周期期间 、输入电流几乎降为零以保持 Vindpm、则会出现什么响应? 例如、 太阳能电池板的功率不足

我们有一个简短的这些器件列表。 无论价格如何、您最好选择什么?

  • BQ24074
  • BQ24210
  • BQ24250
  • BQ25985

我知道这似乎很多、但我们真的希望得到您的专家意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    要回答您对 BQ24074的具体问题、请执行以下操作:

    [引用 userid="443940" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/992762/bq24074-what-s-the-minimal-input-current-required-by-these-solar-chargers "]当面板上有足够的太阳时,它们是否会自动唤醒,以便 Vin > UVLO 和 Vbatt?

    只要器件发现输入电压足够(VBAT + VIN (DT)< VIN < VOVP)、器件就能够充电。

    [报价 userid="443940" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/992762/bq24074-what-s-the-minimal-input-current-required-by-these-solar-chargers "]我了解到如果 Vbat < Vrch、则会启动再充电/刷新、但启动充电周期的最小输入电流是多少?
    Unknown 说:
    要保持充电周期直至 终止、最小输入电流是多少? 假设 Vindpm 尝试通过减小输入电流将输入电压调节到4V 左右。[/quot]

    保持充电的最小输入电流取决于几个因素:

    • 输出电流
      • 一般建议: 输入电流=输出电流+电池电流
    • 输出电压(DPPM)
      • 当输出电压或电流下降时、电池充电电流将被减少、以确定输出端的电压和电流的优先级
    • 输入电压(如果配置为 USB 模式)
      • 如果器件的输入电压开始下降、电池电流将降低以保持输入电压
    [引用 userid="443940" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/992762/bq24074-what-s-the-minimal-input-current-required-by-these-solar-chargers ]\n 如果在充电周期期间 输入电流几乎降为零以保持 Vindpm、会出现什么响应? 例如、 太阳能电池板功率不足[/报价]

    如前所述、这取决于几个因素。 这在很大程度上取决于输入电压、设定的充电电流和输出电流。  

    如果还有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、但我还没有找到所有问题的答案。 让我尝试更好地解释一下。

    关于最小输入电流、我了解这些因素如何影响输入电流。 假设没有输出负载电流(系统在100uA RMS 下处于睡眠状态)、并且由于 多云天气、输入太阳能电池板产生10mA @ 4.5V 电压。 这四个部件中的任何一个都能够开始对电池进行预充电吗? 当然、它将非常慢、但我们不经常使用该系统。  

    2.对于充电器行为、我了解 Vindpm 的工作原理。 由于天气条件会发生变化、因此太阳能电池板输出将在电池充电周期(预充电/CC/CV)期间发生变化。 当输入电压降至极低功耗时、充电工作流会发生什么情况? 假设 Vindpm 设置为4.5V、因此我们仅在充电器的输入端获得10mA 电流。 它是继续运行还是退出循环? 如果它退出、当功率增加时、充电是从预充电状态重新开始还是从其关闭状态恢复?

    谢谢!

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    条件是 VIN 需要处于有效工作范围内(VBAT + VIN (DT)< VIN < VOVP)、否则电池电压将接管。 我认为、4.5V 电压应该可以使器件为电池充电。  

    如果输入电压超出范围、器件可以切换至电池电源为负载供电。 一旦输入电压恢复到范围内、充电周期开始、器件进入预充电、快速充电或恒压模式、具体取决于电池电压。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -谢谢您的回答。 我想我们需要 EVB 来了解我要寻找的产品。 它不是我关心的电压、而是电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果还有其他问题、请告诉我。 我将关闭该线程。