Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24210, BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ24210、 BQ24250、 BQ25985
您好、先生、
我们需要一些帮助来选择同样适用于5V USB 输入的太阳能充电器。
输入:始终 连接2W 太阳能电池板(VMP 4V、IMP 0.5A)以延长电池寿命的单个输入端口;有时 、5V 1A USB 壁式适配器也可用于加快充电速度。
输出:系统在 电池达到峰值时消耗6W 功率、每24小时周期仅发生小于1min 的情况。
电池:1S1P 锂离子18650 2500mAh 电池、带 NTC
MPPT:我们不打算将 MCU 用于实时 MPPT 算法、它是固定的或(可选)每年调整几次
问题:
- 日落后、充电器进入 UVLO。 当面板上有足够的太阳时、它们是否会自动唤醒、从而使 Vin > UVLO & Vbatt?
-
我了解到、如果 Vbat < Vrch、充电/刷新将开始、但启动充电周期的最小输入电流是多少?
-
在终止前保持充电周期的最小输入电流是多少? 假设 Vindpm 尝试通过减小输入电流将输入电压调节到4V 左右。
- 如果在充电周期期间 、输入电流几乎降为零以保持 Vindpm、则会出现什么响应? 例如、 太阳能电池板的功率不足
我们有一个简短的这些器件列表。 无论价格如何、您最好选择什么?
- BQ24074
- BQ24210
- BQ24250
- BQ25985
我知道这似乎很多、但我们真的希望得到您的专家意见。