This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:模拟前端(AFE)短路检测速度

Guru**** 1827920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996004/bq40z60-analog-front-end-afe-short-circuit-detection-speed

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在进行 PCB 设计、以管理受到 BQ40Z60评估板设计影响的4S 锂聚合物电池组。 使用 bqStudio、除了一个项目之外、我已经能够成功配置电池组的系统设置;模拟前端(AFE)中的短路保护。

使用的锂聚合物电池为6700mAh、4个电池中的每一个都有自己的基本短路保护。 我正在试验放电短路保护的 AFE 设置、 具体而言、在 bqStudio 的"Data Memory"选项卡下、我正在调整 ASCD 阈值1和 ASCD 阈值2、因为我发现电池自身的短路保护在 AFE 保护之前跳闸 、这不是我们的目的。 对于我们的测试设置:

Rsense = 0.005R

AFE 保护控制[RSNS]= 1

AFE 保护控制[SCDDx2]= 0

ASCD 阈值1 ="00"十六进制(根据我对 TRM 附录 A 中信息的理解、这对应于0的8.88A)

ASCD 阈值 2 ="10"十六进制 (根据我对 TRM 附录 A 中信息的理解、对于31us、这相当于8.88A)  

此外、这些电池在 PCB 上具有大于8.88A 的短路保护跳闸、但它首先在电池的 PCM 上跳闸、进而导致 bq40z60然后检测 CUV (因为该电池随后将输出0V)。  在某些情况下、我们的 PCB 已损坏。

此外、将放电延迟中的 AFE 短路设置为0有什么影响(如此 ASCD 阈值1中所述)? 到达跳闸电流后、它是否"即时"?

最后、在某些情况 下、如果使用较长的引线(~12-18英寸)来测试短路、bq40z60有时会捕获短路情况并首先跳闸。 如果在尽可能靠近 VSYS 和 BATT1_N 的 PCB 焊盘的位置产生短路、则电池自身的保护始终首先触发。

这些设置是否配置为响应速度最快的短路保护? 有人对此事有任何建议或建议吗?

谢谢、

标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们的硬件保护旨在提供非常短的保护、但并不是更准确的保护。 后修整存在2.5mV 的可能偏移、也是+/-5%。 因此、当阈值为44.4mV 时、实际可能会接近49或大约10A。  

    您没有提到电池保护的跳闸点、但根据您在上面所说的内容、我认为您需要非常严格的范围。  

    唯一真正的解决方案是增加传感器的尺寸、从而使传感器上的 IR 压降更紧密。  

    尽管我不会将硬件保护用作严格的指标。  

    谢谢、

    Eric Vos