请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 主题中讨论的其他器件: UCC256403
尊敬的先生:
UCC28180是否有 simplis 模型? 我在 TI 网站上找不到它。
如果不是、是否有一些与 UCC28180类似的 CCM PFC IC、它们具有 simplis 模型。
我只想使用 simplis 仿真300W 开放式框架 PSU (UCC28180+UCC256403)。
非常感谢。