This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Simplis 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996359/ucc28180-simplis-model

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC256403

尊敬的先生:

UCC28180是否有 simplis 模型? 我在 TI 网站上找不到它。

如果不是、是否有一些与 UCC28180类似的 CCM PFC IC、它们具有 simplis 模型。

我只想使用 simplis 仿真300W 开放式框架 PSU (UCC28180+UCC256403)。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent

    UCC28180没有 simplis 模型、UCC28180有 PSPICE 模型。 因为 TI 在 UCC28180的开发过程中使用了 PSPICE。 我也没有找到任何适用于其他 CCM PFC IC 的 Simplis 模型。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent

    如果没有进一步的请求、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    好的、非常感谢。