This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:TPS43061作为 TPS43060的替代器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43061, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997165/tps43061-tps43061-as-s-tps43060-substitute

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件:TPS43060CSD18543Q3A

您好!

我为 TPS43060设计了一个电路、使用 webench 从6V 至8V 直流输入创建36V 1A 直流电源。 第一篇文章运行良好、但 TPS43060现已缺货。

当我将其替换为 TPS43061、移除自举二极管并将2 Ω 电阻替换为0 Ω 电阻时、我开始使 QL 过热(CSD18543Q3A)。

我知道所有其他参数(开关频率、补偿电路)可能保持不变。

谢谢、

Ashraf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashraf、

    我将向团队询问 TPS43060的状态。 TPS43061的另一个区别是其驱动电压降至5.5V。 因此、驱动损耗会降低、但导通损耗会增加、根据工作条件、这可能会导致更高的损耗。 此外、检查 SW、VCC、BOOT 和 HDRV 波形以确保自举正常工作不会有任何影响。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。 我在 SW 和 BOOT 上找到了一个冷焊料。 我怀疑这与它有关。 我将尝试返工并再次测试。

     我想现在的问题是:如果我有一个可与 TPS43060配合使用的电路,并且 FET 已经是 NexFET 并针对 TPS43061进行了优化。 原则上、如果我移除肖特基二极管(并分流2 Ω 电阻器)、我应该能够使用 TPS43061、同一电路应该可以工作。 无需调整 FET、补偿电路等?

    谢谢、

    Ashraf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashraf、

    没错。 LM43061的差异与驱动器相关:VCC 电压、驱动器电阻和栅极上升/下降时间、自举二极管和死区时间。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将移除二极管、短接2 Ω 电阻器、然后使用 TPS43061。

    感谢你的帮助。

    Ashraf