Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43061, CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件:TPS43060、 CSD18543Q3A
您好!
我为 TPS43060设计了一个电路、使用 webench 从6V 至8V 直流输入创建36V 1A 直流电源。 第一篇文章运行良好、但 TPS43060现已缺货。
当我将其替换为 TPS43061、移除自举二极管并将2 Ω 电阻替换为0 Ω 电阻时、我开始使 QL 过热(CSD18543Q3A)。
我知道所有其他参数(开关频率、补偿电路)可能保持不变。
谢谢、
Ashraf