请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 您好!
我们尝试在同样具有 BQ29706的系统中使用此充电器、该系统的 OVP 截止电压为3.85V。 这基本上不允许电池充电、因为充电电压超过了 OVP 截止值。 但是、即使将充电电压限制设置为3.84V (向 REG06位7:2写入0)、我们仍会看到在 BQ29706再次切断之前尝试将充电电压设置为4.2V。 在我们设置此配置之前禁用看门狗计时器、我们不会将其重新打开、回读 REG06会验证是否存在正确的设置。 是否需要其他东西来保持电压限制?
谢谢你。