This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:显著超出充电电压限制

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995672/bq25896-charge-voltage-limit-exceeded-significantly

器件型号:BQ25896

您好!

我们尝试在同样具有 BQ29706的系统中使用此充电器、该系统的 OVP 截止电压为3.85V。 这基本上不允许电池充电、因为充电电压超过了 OVP 截止值。 但是、即使将充电电压限制设置为3.84V (向 REG06位7:2写入0)、我们仍会看到在 BQ29706再次切断之前尝试将充电电压设置为4.2V。 在我们设置此配置之前禁用看门狗计时器、我们不会将其重新打开、回读 REG06会验证是否存在正确的设置。 是否需要其他东西来保持电压限制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、感谢您的快速响应。 我花了更多的时间来进行此操作、发现一些寄存器需要从其默认设置进行更改。 它现在按预期运行。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    很高兴听到你发现了它!

    此致、

    Wyatt Keller