主题中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1、 BQ28Z610
您好!
我的电路使用 BQ25883作为充电器、使用 BQ28Z610-R1作为监测计。 这是我的电路:

在 BQ25883上、我将"启用充电"和"充电电压"设置为9.2V。 下面是配置的图像:

现在、当我将 USB 电缆插入电路板以对电池充电(从而为 BQ25883的 VBUS 引脚提供5V 电压)时、 连接 到 BQ28Z610-R1的 PACK 引脚的 BQ25883的 BAT 引脚会发生这种情况:

就像这样、电池不会充电。
如果我从 BQ28Z610-R1的 PACK 引脚上分离 BQ25883的 BAT 引脚、 我会在 BAT 引脚上获得此结果:

下图显示 了 BQ28Z610-R1状态:

此电路/配置是否有任何问题?
谢谢、
ED