This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BAT 输出与 PACK 输入

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994527/bq25883-bat-output-vs-pack-input

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1BQ28Z610

您好!

我的电路使用 BQ25883作为充电器、使用 BQ28Z610-R1作为监测计。 这是我的电路:

 在 BQ25883上、我将"启用充电"和"充电电压"设置为9.2V。 下面是配置的图像:

现在、当我将 USB 电缆插入电路板以对电池充电(从而为 BQ25883的 VBUS 引脚提供5V 电压)时、 连接 到 BQ28Z610-R1的 PACK 引脚的 BQ25883的 BAT 引脚会发生这种情况:

就像这样、电池不会充电。

如果我从    BQ28Z610-R1的 PACK 引脚上分离 BQ25883的 BAT 引脚、 我会在 BAT 引脚上获得此结果:

下图显示 了 BQ28Z610-R1状态:

此电路/配置是否有任何问题?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    [引用 userid="476088" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/994527/bq25883-bat-output-vs-pack-input "]

    如果我从    BQ28Z610-R1的 PACK 引脚上分离 BQ25883的 BAT 引脚、 我会在 BAT 引脚上获得此结果:

    [/报价]

    此示波器捕获是无电池条件下的预期行为。 请参阅 BQ25883数据表中的图76

    [引用 userid="476088" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/994527/bq25883-bat-output-vs-pack-input "]

    我的电路使用 BQ25883作为充电器、使用 BQ28Z610-R1作为监测计。 这是我的电路:

    [/报价]

    BQ 原理图看起来不错、显然没有错误。

    [引用 userid="476088" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/994527/bq25883-bat-output-vs-pack-input "]

    现在、当我将 USB 电缆插入电路板以对电池充电(从而为 BQ25883的 VBUS 引脚提供5V 电压)时、 连接 到 BQ28Z610-R1的 PACK 引脚的 BQ25883的 BAT 引脚会发生这种情况:

    [/报价]

    我不确定该波形。 什么是 VBATT+电压以及 CHG 和 DSG?

    [引用 userid="476088" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/994527/bq25883-bat-output-vs-pack-input "]

    此电路/配置是否有任何问题?

    [/报价]

    您能评论监测计寄存器和原理图吗?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    VBATT+( BQ25883的 BAT 输出;引脚13和14)处的信号如下:

    它每350ms (2.857Hz)在7.2V 和8.6V 之间变化。

    CHG ( BQ28Z610-R1的引脚9)处的信号为:

    它每350ms (2.857Hz)在16.8V 和18.2V 之间变化。 从 GND 到 CHG 测量。 我尝试从 GND2 ( BQ28Z610的接地端)和 CHG 进行测量、并得到相同的值。 不确定它是如何实现这些电压值的。

     DSG (  BQ28Z610-R1的引脚7)处的信号为:

    它每350ms (2.857Hz)在16.8V 和18.2V 之间变化。 从 GND 到 CHG 测量。  除了小相移外、它几乎与 CHG 引脚相同。

    电瓶电压为7.47V (通过2节串联电池测量)。

    此致、

    ED

    PS (1):此板已插入 USB 充电器、用于显示上述图像。

    PS (2): 如果我绕过监测计电路并将 BQ25883 (引脚13和14)的 BAT 输出直接连接到电池、则与 BQ28Z610电路完全断开连接(电路板外部单独的电池座上的电池)、则电池将仅使用 电路板的 BQ25883电路即可完美充电。 因此、问题似乎出在 BQ28Z610区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到、如果我 将 BQ25883的 BAT 输出(引脚13和14)直接连接到电池、并且与 BQ28Z610电路完全断开、则电池将仅使用 电路板的 BQ25883电路进行完美充电、   BQ28Z610上的简单设置是否 可能会阻止电池充电?

    我介绍 了 BQ28Z610的所有设置 、它们对我来说都是正确的。 但我可能缺少一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    您能否启用寿命跟踪并使用电量监测计运行测试? bq28z610具有记录功能、可显示是否触发了故障或安全问题。 您可能会触发保护、然后多次将其清除。 您是否能够确认监测计上的 CHG 和 DSG 引脚正在切换以确认监测计是监测计?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    关于 CHG 和 DSG 引脚:

    如果我没有将 USB 电缆连接到充电器 IC (BQ25883)、BQ28Z610-R1的 CHG 和 DSG 引脚(引脚9和7)在17.5V 时保持稳定。

    如果我将 USB 电缆连接到 充电器 IC、我会在 CHG 和 DSG 引脚上获得上图中显示的波形、这些波形是:

    关于寿命跟踪:  

    我已通过设置 ManufacturingStatus[LF_EN]= 1来启用它。 但是、根据我的理解、它只能记录:

    -每个电池的最大电池电压

    -最大充电/放电电流

    -最大/最小电池温度

    不过、有一点很有趣:当我查看数据图时、我也添加了"电池1电压"、结果如下:

    图的左侧是在我插入 USB 电缆为电池充电之前。 图的右侧是我插入 USB 电缆后的情况。

    问题:

    1) 1)以上 CHG/DSG 图(示波器图像)是否正确? 在我看来、它们不应该达到17.5V、并且在下降时应该接触0V。 我甚至不明白它们 是如何达到17.5V 的。

    2) 2) 当您说"启用寿命跟踪并使用电量监测计运行测试"时、您指的是什么测试 ? 是否尝试为电池充电?

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    我不认为是监测计打开和关闭电荷、如果您使用与 EVM 类似的原理图进行测试、栅极电压在禁用时应降至0V。 使用寿命数据可以让我们了解是否有任何超出预期的情况、对我来说似乎可以。

    充电器是否在打开周期和关闭周期的低电平周期期间切换? 看起来监测计会使 FET 保持断开状态、而 CHG 和 DSG 引脚只是随着充电电压的变化而变化、而不是完全关断。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    嗯、我删除了 D1、Q3和 R11 (负责防止第一个帖子中包含的原理图上反向电池极性的 FET)、然后它开始工作。 不确定我的设计、焊料或 FET 本身是否有问题、但这解决了问题。 但我多次查看了该部分、它看起来是正确的。 您是否看到 FET 阻止充电?

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我不确定为什么它会阻止充电、使用 TI Tina 等电路仿真器可以帮助确定是电路原理图还是故障器件问题。

    此致、

    Wyatt Keller