This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:应用问题

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, BQ25171EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996187/bq25171-q1-application-questions

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63020BQ25171EVM

大家好、整个团队。 客户提出的问题。 提前感谢您的支持。

我们将使用 BQ25171 为 器件中的备用电池充电。

此时会 关闭主电源电压、使 BQ25171的 Vin 等于0V、并且所有系统 均由 Vbat 供电。

关于这一点、有几个问题:

当 BQ25171_Vin = 0V 时、结果 BQ25171 由 Vout = Vbat = 2V4–4V5供电。  BQ25171是否包含反向电流保护电路?  BQ25171是否允许这种模式?我们考虑 Vin = 0时的情况、可能会持续很长的时间、 直到 Vbat = 0。

   当 Vout = 4V5时、反向电流会流入 BQ25171的大小是多少?

3. BQ25171是否 包含反向电池保护?

4.要获得电池的温度值、我们需要 通过外部 CPU 的 ADC 测量 BQ25171_TS 引脚上的电压。 我们能否将 TS 引脚直接连接到 CPU_ADC 输入?TS 引脚在温度-40...+85C 范围内的最大电压范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    1. bq25171将防止电流从 OUT 流入。
    2. OUT = 4.5V 将非常接近这些值(< 1uA)  
    3. OUT 引脚上的 ASB 最低额定值为-0.3V、反向连接电池可能会损坏 IC。
    4. 当悬空时、TS 电压被钳位在2.6V。 您可以将 TS 引脚连接到 MCU、只要它是高阻抗输入、就不会干扰读数。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的回答! 此问题适用于我们的公司。 我还有其他一些问题:

    我们的设计包含用于 CPU 电源(输入电压= 2-4.5V/Vout=3V3)的 TPS63020降压/升压转换器。 TPS63020的 VIN 连接到可再充电电池、可再充电电池连接到 BQ25171的 OUT。 正如我从 BQ25171数据表中了解的、CE 引脚可通过我们的 CPU (主机)进行控制。 CPU 输出引脚电平为3V3。 当 BQ25171_Vin = 0V、BQ25171_OUT = 2V 且 BQ25171_CE = 3V3 (来自 OUT CPU 的 CE 引脚控制)时、即 BQ25171_CE (3V3)> BQ25171_Vin (0V)和 BQ25171_CE (3V3)> BQ25171_OUT (2V)时、可能会出现这种情况。

     

    • 当 BQ25171_CE (3V3)> BQ25171_Vin (0V)和 BQ52171_CE (3V3)> BQ52171_OUT (2V)非常长时、情况是否可以接受? 在这种情况下可能会损坏 BQ52171? BQ25171_Vin = 0 / BQ25171_OUT = 2V / BQ25171_CE = 3V3时的情况可能会持续很长时间。
    • 我从 BQ25171数据表中了解到、存在 Vin_uvloz、但遗憾的是、我在数据表中找不到 Vin_uvloz 的级别。 Vin_uvloz 的电平(mV)是多少?

     

    此致、

    鲁斯兰

    开发工程师、俄罗斯 Perm 堡电信公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    1. 只要您保持在/CE 引脚的最大额定值以下,您就可以(5.5V)了。 /CE 引脚连接到比较器的输入。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的回答! 我还有其他一些问题。

    我们必须在设计中使用3节 V500HT (Varta)镍氢可充电电池。 根据 V500HT 数据表的理解、V500HT 电池在+60C 时的最大充电电压为1V4、在+25C 时为1V5、在-10C 时为1V6。 此帖子随附了在各种温度下具有0.1CA (50mA)的充电曲线文件。 因此、对于3节 V500HT 镍氢充电电池、在+60C 时的最大充电电压为4.2V、在+25C 时为4.5V、在-10C 时为4.8V。 3节镍氢可充电电池的其他型号具有相同的最大充电电压特性。 我们在-10°C 至+60°C 的温度下为电池充电。

    正如我从 BQ25171数据表(表7-2)中了解的那样。 VSET 引脚电阻值表) I 应18kΩ VSET 电阻(4.20V/3节+间歇性充电)。 CHM_TMR 引脚电阻为24kΩ Ω(镍氢电池/8小时)。 为70mA 充电电流设置 ISET 电阻器。 我们在+25C 温度下测试了电池充电、因此、对于3节 V500HT 镍氢可充电电池、最大充电电压为4.5V。 我们的电池电压已达到4.2V、充电完成时间为4小时、而不是8小时(STAT[1..2]= B11)。 然后、我们利用电子负载对该电池放电、电池容量为300mAh、而标称容量为500mAh。 因此、我们的电池未充满电! 它非常糟糕…

    根据电池各种温度文件下0.1CA (50mA)的充电曲线、我应该将 VSET 电阻器设置为4.8V、因为最大充电电压为-10C。 我们也使用了间歇性充电。 但遗憾的是、我在表7-2 (VSET 引脚电阻值表)中找不到4.8V 电平(3节/镍氢+间歇性充电)。

    • 对于我们的电池、我应该在 BQ25171_VSET 引脚上设置什么 VSET 电阻器?
    • 如何借助 BQ25171为电池充满电(达到500mAh)? 我应该将 VSET/ISET/CHM_TMR 电阻器的值设置为 BQ25171引脚的值是多少?

    此致、

    鲁斯兰

    开发工程师、俄罗斯 Perm 堡电信公司。

    e2e.ti.com/.../V500HT-Charge-curves-with-0.1CA-_2800_50-mA_2900_-at-various-temperatures.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    您是否可以附加原理图进行审阅? 根据您的配置、器件应在8小时计时器到期后停止充电。 如果在4.2V 时停止、您可能需要验证 VSET 和 CHM_TMR 上的电阻是否正确。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的回答! 我还有其他一些问题。

    • 我从您的回答中了解到:«只要您保持在/CE 引脚的最大额定值以下,您就可以(5.5V)了。 /CE 引脚被连接至一个比较器»的输入。 我还有其他问题。 根据我的理解、当 BQ25171_Vin = 0 / BQ25171_OUT = 2V 时、CE 引脚上的内部输入比较器具有2V 内部电源。 因此、如果 BQ25171_CE = 3V3、则 BQ25171_CE (3V3)>此比较器的内部电源。 当 BQ25171_CE=3V3时、我认为不能出现该内部比较器输入的轨到轨过压情况。

      在内部输入比较器之前、BQ25171_CE 引脚上是否有内部分压器? 然后、该比较器的内部电源将更像是 BQ25171_CE 引脚上内部分压器的中点、而该比较器将处于轨到轨模式。 它是否正确?

     

    • 如果内部输入比较器之前 BQ25171_CE 引脚上的内部分压器不存在,那么我不了解该内部比较器输入的轨到轨过压情况。 恐怕 BQ25171chip 会损坏。

      您是否确认、只要您保持在/CE 引脚上的最大额定值以下、您就认为正常(5.5V)? Сan 您解释一下这种情况吗?

     

    • 我们使用您的 BQ25171EVM 板来测试镍氢可充电电池。 BQ25171EVM 的原理图位于 TI 网站上。 我们已为 BQ25171EVM 设置以下设置:
      - JP1在引脚1和引脚2之间设置
      - JP2 (CE)在引脚1和引脚2之间设置(CE 开启)
      -引脚1和引脚2之间设置 JP3 (ISET)(ADJ 模式)、R21 + R22 = 4.44k Ω(约70mA)
      -在引脚1和引脚2之间设置 JP4 (STAT1)(STAT1开启)
      -在引脚1和引脚2之间设置 JP5 (STAT1)(STAT2开启)
      -JP6 (TS-ADJ)不存在。 TS 引脚连接到我们的 NTC 10K 电阻器、该电阻器位于我们的电池内、通过 J2.1引脚。
      -JP7 (CHM_TMR)不存在。 S2位于引脚4和引脚5之间(R14=0r)、其余 S2开关关闭。 R10 = kΩ Ω。
      - JP8 (VSET_ADJ)导通(R9 = 0r)、引脚4和引脚13之间的 S1 IN 导通(R4 = 18 kΩ)、其余 S2开关关断。

      kΩ kΩ DMM4040 Tektronix 万用表测试了所有电阻器:CHM_TMR (TP6和 GND 之间)= 24 kΩ、VSET (TP9和 GND 之间)= 18、ISET (TP6和 GND 之间)= 4.4 μ H。 图片文件附加到此帖子。

    • 对于我们的电池、我应该在 BQ25171_VSET 引脚上设置什么 VSET 电阻器?
    • 如何借助 BQ25171为电池充满电(达到500mAh)? 我应该将 VSET/ISET/CHM_TMR 电阻器的值设置为 BQ25171引脚的值是多少?

     此致、

    Ruslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruslan、

    1. 如果在3.3V 时保留/CE、在2V 时输出、则不会损坏器件。 /CE 上的最大额定值为5.5V、与 OUT 电压无关。
    2.    kΩ kΩ 间歇充电的3节镍氢电池和8小时计时器、您已正确配置、VSET 为18 μ A、CHM_TMR 为24 μ A。 STAT 1/2上是否有任何故障会提前停止充电?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、让我们暂停本次讨论。

    Ruslan 将检查串联器件 BQ25171QWDRCRQ1的样片 (之前未提供 P 型号|)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、还 请注意、一旦检测到一个值、它就会被锁存、并且在运行期间不会持续监控引脚。 在切换输入电源或 CE 引脚之前、IC 不会确认此 VSET 或 CHM_TMR 值的变化。

    谢谢、

    Nick