主题中讨论的其他器件:TPS63020、 BQ25171EVM
大家好、整个团队。 客户提出的问题。 提前感谢您的支持。
我们将使用 BQ25171 为 器件中的备用电池充电。
此时会 关闭主电源电压、使 BQ25171的 Vin 等于0V、并且所有系统 均由 Vbat 供电。
关于这一点、有几个问题:
当 BQ25171_Vin = 0V 时、结果 BQ25171 由 Vout = Vbat = 2V4–4V5供电。 BQ25171是否包含反向电流保护电路? BQ25171是否允许这种模式?我们考虑 Vin = 0时的情况、可能会持续很长的时间、 直到 Vbat = 0。
当 Vout = 4V5时、反向电流会流入 BQ25171的大小是多少?
3. BQ25171是否 包含反向电池保护?
4.要获得电池的温度值、我们需要 通过外部 CPU 的 ADC 测量 BQ25171_TS 引脚上的电压。 我们能否将 TS 引脚直接连接到 CPU_ADC 输入?TS 引脚在温度-40...+85C 范围内的最大电压范围是多少?