This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:如果您触摸电路板、LM5180输出异常

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997194/lm5180-lm5180-output-abnormal-if-you-touch-the-board

器件型号:LM5180

我 使用 LM5180将 DC-24V 转换为 DC-24V。

正常状态下的输出电流约为5mA。

重负载限制为50mA。

基本设计要求:

输入范围:18~28VDC μ V

变压器为30uH、Np:ns = 1:2

在正常/重负载/轻负载条件下、输出正常。

在空载条件下,如果我移除输出齐纳二极管,则输出大约为70V,。

PCB 的两层。

我的问题是:

如果 我用手指触摸电路板、尤其是靠近 RSET 引脚、或者如果我用探针测量 RSET 引脚、 则输出异常、音频范围内的变压器噪声非常明显。 FB 点曲线在下方。 这种现象是如何出现的?  

CH1是 FB 引脚、CH2是输出变压器/VF 阳极。

2.即使在正常情况下,我也能听到变压器非常轻的音频声音。 变压器上清漆。 为什么?

3、我看到开关频率从12K 到350K、当 IC 在音频范围内工作时?

4.在正常情况下、RSET 引脚曲线如下所示、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、对于24VIN 至24VOUT、为什么不使用1:1变压器?

    RSET 引脚设置 FB 的 GND 基准以进行 VOUT 调节、因此向该引脚引入电容或电阻将改变 VOUT。

    2.变压器绕组可能会振动,导致噪音。

    3. IC 在空载和极轻负载下以12kHz 的频率运行。 该器件只能在开关周期内感测输出电压。 为了确保我们知道次级输出是否下降、我们至少以12kHz 的频率进行开关。 但是、每个开关周期都会向输出端施加一定的功率、这就是我们需要齐纳钳位的原因。 一旦负载超过该功率、频率将增加以保持稳定。

    4、让我检查一下。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rset 波形看起来合理。

    Sam