我 使用 LM5180将 DC-24V 转换为 DC-24V。
正常状态下的输出电流约为5mA。
重负载限制为50mA。
基本设计要求:
输入范围:18~28VDC μ V
变压器为30uH、Np:ns = 1:2
在正常/重负载/轻负载条件下、输出正常。
在空载条件下,如果我移除输出齐纳二极管,则输出大约为70V,。
PCB 的两层。
我的问题是:
如果 我用手指触摸电路板、尤其是靠近 RSET 引脚、或者如果我用探针测量 RSET 引脚、 则输出异常、音频范围内的变压器噪声非常明显。 FB 点曲线在下方。 这种现象是如何出现的?
CH1是 FB 引脚、CH2是输出变压器/VF 阳极。

2.即使在正常情况下,我也能听到变压器非常轻的音频声音。 变压器上清漆。 为什么?
3、我看到开关频率从12K 到350K、当 IC 在音频范围内工作时?
4.在正常情况下、RSET 引脚曲线如下所示、正确吗?