请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 大家好、我用您的 bq28z610制作了 BMS 板。 总的来说、它运行良好。 但是、当电流读数包含噪声时、我会遇到问题:特别是当充电或放电电流包含200kHz 和200mV pp 的噪声时、电流指示完全错误。
某些硬件修改未产生任何改进。
如何解决问题?
数据表中报告了"ADC 数字滤波器"、但我不能配置寄存器。
我能否通过激活或修改 FIR 滤波器来通过固件执行操作?
您将找到 原理图和电流信号。
此致、
保罗科伦坡