This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:读取电流时出错

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995903/bq28z610-error-reading-current

器件型号:BQ28Z610

大家好、我用您的 bq28z610制作了 BMS 板。 总的来说、它运行良好。 但是、当电流读数包含噪声时、我会遇到问题:特别是当充电或放电电流包含200kHz 和200mV pp 的噪声时、电流指示完全错误。
某些硬件修改未产生任何改进。
如何解决问题?
数据表中报告了"ADC 数字滤波器"、但我不能配置寄存器。
我能否通过激活或修改 FIR 滤波器来通过固件执行操作?
您将找到 原理图和电流信号。
此致、
保罗科伦坡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    如果可能、我建议滤除此噪声、监测计不会设计为读取此类电流波形。 我们使用 Δ-Σ ADC 架构、因此、如果您的峰间值很大且频率较高、那么我们可能会在1秒转换期间将电流平均为错误的值。   

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    不过、我还想知道 ADC 滤波器寄存器是否可以更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    您无法修改 ADC 的内部滤波器。

    此致、

    Wyatt Keller