This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:学习周期相关查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998365/bq27z561-learning-cycle-related-query

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50BQ34Z100

大家好、团队、

我们在项目中使用了 BQ27Z561。

以下是电池的简要规格。

  • 电池电压- 3.7V
  • 电池容量- 30AH
  • 电池充电-锂离子电池
  • 电池配置- 1S10P

我们有用于电池的 Chem ID。

我们已经开始了相同的学习周期。

目前、我对学习周期有一些疑问。

  • 在学习周期中需要注意的关键参数是什么?
  • 如果充电放电放松时间延长、会发生什么情况?
  • 在学习周期中、FC 位的数据参数设置为4150V、但仍在充电完成后 FC 未设置。 我发现此时电池电压为4185。
  • 我们是否有读取30AH 电池容量的 IC 限制?

我在此附上了 gg、CSV、日志文件和日志错误文件供您参考。

让我们了解下一个行动项目、以成功生成黄金文件、因为我们将从1年开始循环此活动、但没有取得任何成果。

e2e.ti.com/.../Download.zipe2e.ti.com/.../30042021.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    正在等待此主题的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    您可以按照指南 SLUA903进行操作、这是一个非常相似的过程。 放电期间的电流对于 C/5和 C1/10非常重要。 静置时间可能比规定的值长、这无关紧要。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt。

    C/5和 C1/10是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    它是电流、如果您的电池容量为3000mAh、C/10是300mA、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abraham & Wyatt、您好!

    我们已根据要求重新开始学习周期。

    电池充电电流- 3.5A

    电池放电电流- 3.2A

    在完成充电周期后、我们发现其 FC 位未设置。 因此、我们能够在电池电流为30A 时获得唯一的16A 容量。

    我在此附上了 gg.csv 文件、日志文件和 goldenfile。

    我们正在关注  SLUA903文档、但我们的实际容量仍不能更接近。 这是我们在学习周期中的第5次尝试。

    让我们知道这里有什么问题。

    请提供数据、说明在完全充电后为什么未设置 FC 位。  

    设置 FC 位的基本要求是什么?

    e2e.ti.com/.../0602.Data.zip

    e2e.ti.com/.../Goldenfile.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    在查看您的日志文件时、我发现一个主要问题。 您的 DOD0参数正在更新为大于16K。  此外、您将累加接近32k 限制的传递电荷。  

    此时、我会将新的 bq27z561映像重新编程到器件中并重新开始学习周期。 电量监测计内有损坏。  

    在处理如此高的容量时、您需要"欺骗"电量监测计、以使其认为容量比实际容量小。 在这种情况下、我会将我的设计容量和 Qmax 设置为15000mAh。 然后、当您进行校准时、测量仪表施加2A 电流、但告诉测量仪表它是1A。 然后、电量监测计内部的所有值都将以该换算值工作。 您的系统需要知道您的 FCC 实际上是它的1/2。  

    在 VCT 方面。 监测计会查找电压是否处于由高级充电算法设置建立的"充电电压"的锥形电压范围内。 一旦电压处于范围内、它将查找电流低于锥形电流。 您没有获得 FC、因为电量监测计需要达到4400、但您只需要达到4200。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我是 Pratik 的同事、正在处理同一个问题。

    感谢您分享您的观察结果、这将有助于我们解决 FC 位问题! 我还有几个问题:

    1. FC Bit 对整个学习周期有何影响? FC 位是否对错误的容量学习(仅获知~16000mAh)或任何其他参数负责?
    2.  BQ27Z561 IC 的最大限制是什么? 根据数据表、它为30AH。
    3. 我们之前已经尝试为25000mAh 电池生成黄金文件、并且根据上述步骤成功生成了黄金文件。 但却难以应对30000mAh。 您认为容量是原因之一吗?
    4. 我看到您建议修改设置中的一些参数。 您能就 BQStudio 中提供的下表提供建议吗? 这将有助于确保我们保持与建议的页面相同。

    最后、我们的整体生产和客户订单由于此故障而延迟运行。 TI 是否支持 TI 实验室专家生成黄金文件? 我很乐意将我们的系统或电池运送到美国的理想位置。

    --

    谢谢、

    Dhvanish Parekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhvanish、

    1. FC Bit 对整个学习周期有何影响? FC 位是否对错误的容量学习(仅获知~16000mAh)或任何其他参数负责?
      1. FC 在学习中不起作用。 重要参数是 Qmax_DOD 和电阻学习。 触发 VCT 事件对于了解"完全充电点"至关重要  
    2.  BQ27Z561 IC 的最大限制是什么? 根据数据表、它为30AH。
      1. 30000Ah 是限制、但接近它并不是一个好主意。 任何小问题都可能导致您回滚。 我建议保持更小的范围。  
    3. 我们之前已经尝试为25000mAh 电池生成黄金文件、并且根据上述步骤成功生成了黄金文件。 但却难以应对30000mAh。 您认为容量是原因之一吗?
      1. 可以、我建议进行缩放以使范围更小
    4. 我看到您建议修改设置中的一些参数。 您能就 BQStudio 中提供的下表提供建议吗? 这将有助于确保我们保持与建议的页面相同。
      1. 有许多参数需要更新。 与 VCT 相关的是"高级充电选项卡"上不同温度范围内的充电电压

    最后、我们的整体生产和客户订单由于此故障而延迟运行。 TI 是否支持 TI 实验室专家生成黄金文件? 我很乐意将我们的系统或电池运送到美国的理想位置。

    遗憾的是、这不是我们目前需要支持的带宽。 此外、它还需要非常深入的系统级知识、以了解您希望监测计在系统中的行为方式。

    另请参阅有关 bq40z50产品的"即将投入生产"应用手册。 bq27z561的运行方式将非常相似。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的即时回复 Eric!

    我看到你说什么! 在我们开始另一个有一些假设的周期之前,是否有可能安排交换我们的理解?

    此外、如果将来我们能够更改电量监测计(到目前为止、哪一个不是打开选项)、您建议在这种高容量(30AH)应用中使用哪个部件而非 bq27z561?  

    --

    谢谢、

    Dhvanish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhvanish、

    您可以参阅此应用手册以更好地了解 www.ti.com/.../slua760.pdf

    还有许多其他电量监测计支持更高容量、例如 BQ34Z100或 BQ27546、您可以根据应用要求进行选择。 但是、对于这种情况 、最简单的方法是将电流校准到实际电流的一半、就像 Eric 所说的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abraham 和 Eric、

    我们将根据您的建议在星期五之前开始新周期。

    在此之前、让我们分享我们根据您的所有建议设置的参数、并获取您的快速反馈。  

    此外、Eric 说、它要求您对电量监测计的运行方式有深入的系统知识。 您能否详细说明一下它、我们在生成黄金文件过程中是否需要对它进行更多的处理?

    喜欢;

    在我们的系统中、我们将充电电流设置为2.7A、放电率根据特定时刻的用例在10mA 至5A 之间随机变化。

    对于生成黄金文件、我们将以2A 的电流进行 CC 放电、并以2A 的电流进行充电。

    --

    谢谢、

    Dhvanish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    请根据您的建议查看修改后的 gg.csv 文件。

    请告诉我是否需要设置任何其他参数。

    e2e.ti.com/.../gg_5F00_csv.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 和 Abraham、您好!

    正在等待您对以下主题的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    我已查看您的 GG 文件。 我确实注意到一些事情没有一致。

    您的设计容量为15000mA、我假设您已选择了 C/2缩放、但 Qmax 值仅为~5000。对于新电池、这些值应大致相同。  

    您能否确认您使用的传感器尺寸? 您的 CC 增益和容量增益读数为10、这意味着您具有大约10m Ω 的电阻。 附件。 该值也应按相同的量进行缩放。 因此、当您应用2A 时、监测计寄存器1A。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是的、你是对的。 我们选择了 C/2缩放。 据我了解、Qmax 值在学习周期完成后会自动更新。 请告诉我是否应该在 Qmax 中写入15000的值。 ?

    我们在设计中使用了一个10m Ω 的感应电阻器。 让我们知道  、根据我们的条件、我们需要为 CC 增益和容量增益使用多少换算值。?

    我们是否需要修改感应电阻器值?

    此致、

    Pratik Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    是的、已了解 Qmax、但最好从接近预期值的值开始。  

    如果传感器为10m Ω、则需要重新进行校准以进行缩放。 请施加2A 电流、但在校准屏幕中告知电量计为1A。 CC 增益和容量增益应更新为此"缩放"值

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我们在没有任何扩展价值的情况下启动了学习周期、但在学习周期中失败了。

    在这里、我在日志文件中找到了一个东西。

     在获取 OCV 结果后、"QMaxDOD0_1"变为"QMaxPassedQ"的大约一半值。

    目前、我们将以 C/10值对电池放电。

    我在这里附加了 g.CSV 文件和日志文件供您参考。

    让我知道这里出了什么问题。 我们也没有超过电量监测计的最大 mAh 值。

    PS:我们已取消了整个设置、因为它未得到正确的值反映、因此您可能无法获得整个学习周期数据。

    e2e.ti.com/.../0753.Documents.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们已经按照 Eric 的建议完成了学习周期-将所有内容保持在一半的容量。  

    学习成功后、当我们使用实际设置开始测试时、行为是随机的、我们仍然经常看到电池中的%跳跃、这应该是正确的。  

    即使在将所有参数设置为应该是的值之后、它最终会学习到 QMaxDOD0_1上的 QMaxPassedQ 的确切50%、这一点真的很令人沮丧。 到底是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik 和 Dhvanish 您好、

    很抱歉耽误你的回答。

    我不确定您有什么疑问、缩放会将 A、mA、mAh、Ah 的所有参数降低到实际值的1/2。 从日志中可以看到、它已正确更新为30Ah 电池的1/2。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    日志文件是正确的、但在广泛测试期间、我们发现结果不是线性的。 此外、在较低电压(~3.3V)下、当我们为高负载(7A)运行电池时、电池电压降至2.8V、电量监测计读数为0%。 之后、当负载电流达到正常范围(~1-2A)、然后是电池电压(~3.2V)时、电量监测计无法读取正常百分比。