主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ40Z50、 BQ34Z100
大家好、团队、
我们在项目中使用了 BQ27Z561。
以下是电池的简要规格。
- 电池电压- 3.7V
- 电池容量- 30AH
- 电池充电-锂离子电池
- 电池配置- 1S10P
我们有用于电池的 Chem ID。
我们已经开始了相同的学习周期。
目前、我对学习周期有一些疑问。
- 在学习周期中需要注意的关键参数是什么?
- 如果充电放电放松时间延长、会发生什么情况?
- 在学习周期中、FC 位的数据参数设置为4150V、但仍在充电完成后 FC 未设置。 我发现此时电池电压为4185。
- 我们是否有读取30AH 电池容量的 IC 限制?
我在此附上了 gg、CSV、日志文件和日志错误文件供您参考。
让我们了解下一个行动项目、以成功生成黄金文件、因为我们将从1年开始循环此活动、但没有取得任何成果。