This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A:TL5001A 补偿网络

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001A, TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002164/tl5001a-tl5001a-compensation-network

器件型号:TL5001A
主题中讨论的其他器件: TL5001

您好!

旧螺纹已关闭。 请原谅我、但我购买了一些新的 MOSFET、用 IRFB4332替代了 IRF540N、UPS 丢失了我的包裹!

使用这些新的 MOSFET (支持250V、540N 仅支持100V)时、结果比使用 IRF540N 时更糟。

我已经完成了一个小视频 hilbert.systella.fr/.../2021-05-18-144931.webm

通道1 (底部)是主输出(万用表上的值)。 预期值为412Vdc。

通道2 (顶部)是反馈信号(TL5001A 引脚4)。

您可以看到 TL5001A 持续启动和停止、并且反馈信号不等于1V。 该信号在0.75和2V 之间变化。

如果需要,我可以在此处重新发布实际设计,但旧线程上提供了一些信息 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991873/tl5001a-tl5001a-compensation-network/3666902

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    感谢您的再次光临。  让我们分步执行调试。  

    我想检查您的栅极驱动电路。  您能否移除 MOSFET、仅通过提供输入电压来使用 TL5001运行、并监控 OUT 引脚和您的驱动器信号、以查看驱动器是否按预期运行?  

    如果是、我们需要重新放置 FET。  根据我的理解、应在 MOSFET G 和 S 上施加驱动器电压、但您的电路似乎不会这样做。 您能否先尝试删除 Q14并在 您的电路上短接其 D-S 焊盘?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪款 MOSFET? Q36和 Q14?

    老实说、当我使用 TL5001A 时、我使用同一驱动器的时间非常长。 该驱动程序来自数据表(或应用设计、我不记得)、运行正常。 例如、完全相同的驱动器用于从 V20 (28V)生成5V 电压。 不过、我将尝试检查栅极信号。

    运行中的5V 转换器的原理图:

    最后一个转换器按预期运行、我已经使用电子负载对其进行了测试、直到我记得12A。

    高压转换器为:

    在该原理图中、只有 Q14是必需的。 该转换器以400kHz 的频率运行。 请记住、Vreg 进入逆变器(以100kHz 的频率运行)。 Q36在 Q14关闭时将 V20与 Vreg 隔离。 如果没有 Q36 (我的第一个 PCB 没有 Q36)、则 V20会因逆变器的开关而受到 Q14体二极管的扰频。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    抱歉、拼写错误:我是要简短地描述 Q36。  在降压电路中、Q14的体二极管永远不应导通、因为它始终是反向偏置的。  请参阅数据表的图21。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路的第一个版本不包含 Q36。 请不要记住、Vreg 连接到包含变压器的逆变器。

    变压器连接在 T+和 TN (=Vreg)以及 TN 和 T-之间。 换向可在 VREG 上提供过冲(在几 µs μ s 内为80V)。 我添加了一个缓冲电路来减少这些过冲、但由于 D37和 D38的恢复时间、我无法避免这些过冲。

    如果没有 Q36、这些过冲会通过直接偏置的 Q36体二极管返回到 V20!

    MOSFET 晶体管的漏极和源极之间只有一个差异:体二极管的阳极始终连接到漏极。 因此、对于 Q14和 Q36、我创建了一个相当于 Q14的新组件、但没有其内部体二极管。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     JB、您好!

    您之前展示的电路是降压转换器、最后一个电路的拓扑是什么?您没有展示变压器、而只是展示变压器的两个端子?   

    顺便说一下、还有一个意见要分享:如果没有 Q36、体二极管实际上充当钳位、以防止开关节点电压尖峰过大、并且部分能量实际上会返回到输入线路、而不是在电路中耗散。  您可以重新考虑使用缓冲器和 Q36。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 我将尽快向您发送一些波形、但我在办公桌上还有很多其他项目。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我拍了一些时间记录。

    第一个:Vgs 电压(Q36)。 电压表显示输出电压(预期值:412Vdc)。

    我必须使用 Spice 改进驱动程序。 该驱动器在运行@ 100kHz 时进行了优化。 现在、它的运行频率为@ 400kHz。 @100kHz、Vgs 在0V 和-14V 之间变化。 请注意、当我记录这些时间记录时、没有负载连接到输出功率。

    现在、feedbak 信号是:

    VFB 会显示大量尖峰(介于0.6至1.4V 之间)、因此 TL5001会持续启动和停止...

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    我们将对此进行研究、并在下一个星期二返回给您

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    驱动器信号看起来很弱、因为其下降沿很慢、这意味着驱动 PFET 的驱动器很弱。  下降沿应更陡、使脉冲更接近反相方波。  这种缓慢的驱动器会导致更多的开关损耗、并降低有效占空比。  请调整您的驱动器、使其更强。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我不同意你的意见。 我今天上午完成了一些 Spice 仿真、以很好地了解不同的信号。

    这是我的驱动程序第一次:

    M1是 IRF9540。 当 R7 = 1R 时、M1效率约为87%。 如果 R1=2R2、则该效率约为92%。 对于 D6.Q3.Q4、此效率大于90%。 不要忘记、IRF9540在170ns 内开启(在我的情况下 Vgs = 6V 就足够了)。 VGS = 10V、320ns。

    仿真结果:

    如果您知道如何优化此驱动程序、请向我提供我可以添加的改进。 请注意、仿真结果与真实信号非常相似。

    话虽如此、弱驱动器无法解释我在反馈环路中看到的情况。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其应用设计中提供了固定的原理图。 在以下电路中、输入和输出之间的效率等于93.5%。 但它不会修复振荡。

    下降时间(0至-10V):90ns

    上升时间(-10至0V):130ns

    如果我用330pF 替换 C1、则上升时间会缩短、但当 M1关闭时 Q3中的电流会达到1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    您的示波器图片未显示170ns 或390ns、但时间更长。 总之、我们可能还需要调整环路补偿。   在新原理图中、您只显示了馈送到 FB 引脚的 FB 节点、但未显示该 FB 是如何从输出轨生成的。  在您之前的设计中、您展示了从输出轨到 IC 引脚的整个 FB 电路。  您能否在此新设计中共享整个 FB 电路?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我已将设计上载到 以下网址:hilbert.systella.fr/.../alimentations_haute_tension.pdf

    此设计使用两个 TL5001A、第一个 TL5001A 按预期运行、并为此 PCB 及其他部分提供5V 电压。 第二个示例位于表7/9中、后跟一个逆变器(9/9)和一个整流器(4/9)。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    只需让您知道、我仍在研究您的原理图。  由于电路分布在不同的页面上、我需要一些时间才能在计算机显示屏上跟踪信号。  第1页显示了一个推挽级被插入到 TL5001直流级输出(第9页)和稳压轨(第4页)之间。  我的理解是、推挽必须通过电流模式控制来实现、否则很容易发生变压器饱和、因此环路补偿无法解决不稳定问题。  我恐怕这可能是问题的原因之一,但我可能是错的。  您是否在使用之前进行过类似的设计?  

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    µH 半个变压器呈现 L=15 μ H、但我不知道如何计算饱和电流。 变压器采用 https://www.digikey.fr/product-detail/fr/epcos-tdk-electronics/B64290L0659X087/495-5084-ND/3913578制成

    我很久以前做过一些类似的设计、在较低的频率和较低的输出电压下均按预期运行。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    我仍在分析您的电路、下周再见。  很抱歉耽误你的时间。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    没问题。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  这需要我一段时间来跟踪信号。 您能否尝试以下操作来查看是否有任何改进:

    • 请将 Q36短接以进行测试。
    • 假设 L8短路、C59不用作原理图标记。
    • 将 R34更改为3.3k
    • 将 C38更改为100nF
    • 将 C37更改为1nF

    如果您没有看到改进、请告诉我器件型号或共享 C41、C42和 C53-55的数据表。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    我将7/9、9/9和4/9中的电路一起拉在一起、它形成了一个在100kHz、20V 至400V 转换下运行的推挽电路。 如果这些数据不准确、请更正。

    基于此电路、本质上需要考虑两个问题:

    1.接地问题:我们必须小心避免接地噪声。 否则、信号将在噪声中丢失/受损。

    2.清晰的反馈信号感应:如何确保 FB 引脚上的信号清晰、稳定、同时考虑到反馈信号幅值低至1V 这一事实? 尤其是您将 FB 信号从较远的位置(可能来自另一个电路板)拉离

    我建议您首先使用大电容来稳定 FB 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我将在下周一进行测试。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyang、

    没有接地噪声。 反馈从同一电路板上拉取。

    我尝试 在 FB 和接地之间添加一个大电容器、但结果没有更好(R56/R55/C56是被该电容器破坏的高通滤波器)。 也许使用补偿网络和高通滤波器之间的 AOP (跟随器放大器)?

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    然后按照 Youhao 的建议继续进行测试。

    谢谢你。

    志阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,你好,我有很多工作要做,没有测试。 我将在本周进行一些测试。 但愿如此。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!  

    了解您一直很忙。  我们期待您的测试结果、因为我们也渴望知道它是否起作用。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Youhao。 请原谅我,但直到8月15日我才有时间进行试验。 我不确定此主题是否会继续打开。 如果不是、我将返回一个新主题、并显示测试结果。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    明白。  现在我将关闭它、欢迎您重新打开它或创建新帖子。  

    此致、

    Youhao