This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:WEBENCH 电路模型输出电压问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LM5005, LM5116, LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005332/lm5116-webench-circuit-model-output-voltage-issue

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5576LM5005LM5146LM5145

大家好、

我们利用 WEBENCH 为我们的设计设计设计以下电源转换器电路:

但是、在尝试在 PSpice for TI 中对该电路建模后、似乎出现了问题。 下面我附上了 PSpice for TI 的屏幕截图、其中显示了一些节点电压:

当我们的目标是稳定5V 时、我不确定为什么我们获得15.91nV 的小输出电压。 R1是我的"负载"、更改该电阻不会对输出电压和电流产生任何影响。 如果能帮助您了解出错的地方、我们将不胜感激。 我是电路设计方面的新手、这就是我尝试利用 WEBENCH 的原因。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    您能否在 PSPICE 电路中发送这些值以查看它们是否与 WEBENCH 模型比较。 此外、请在 以下网址尝试完成 LM5116 Excel 快速入门计算器:https://www.ti.com/product/LM5116#design-development##design-tools-simulation

    顺便说一下、此处更简单的解决方案是具有集成 FET 的转换器、可实现更简单的设计、可能更低的成本和更小的解决方案尺寸。 了解一下 LM5005 75V/2.5A 或 LM5576 75V/3A 转换器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    这是标记了所有值的电路。 请告诉我您的想法。 我也将探讨这些选项。 感谢你的帮助。

    最棒的

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、

    看起来切换尚未启动。 您能否检查 UVLO 引脚上的电压-我注意到它与电阻分压器值不匹配、并且 Vin = 40.2V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UVLO 引脚的电压读数为1.263V。 检查 IC 数据表显示、UVLO 引脚必须高于1.215V 才能避免待机模式。  
    但是、我尝试更改电阻分压器值以及源极电压、以研究 UVLO 引脚电压为何不对齐。 在这些不同的电阻值和源极电压情况下、UVLO 引脚电压与原来的1.263V 不会发生变化。 这是否表明电路或软件存在较大问题? 我们如何从这里着手?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    根据电阻分压器值、UVLO 电压应与 Vin 成比例变化。 UVLO 上还有一个5.4uA 的上拉电流源、该电流源将导致稍高的电压。 我可以与 PSPICE 团队核实模型行为。 请尽可能发送您的仿真文件。 请注意、我们提供了 LM5116快速入门计算器来帮助您选择组件。

    此外、您还可以考虑使用下一代控制器来获得更好的性能和更低的成本、特别是 LM5145 (75V)和 LM5146 (100V)控制器系列。

    另请注意、2.5A 输出电流非常低、因此转换器(具有集成 FET)可能在此处工作、例如 LM5005 75V/2.5A 和 LM5576 75V/3A 转换器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我已附上以下文件。 请告诉我、如果这是不正确的文件、这是我唯一可以上传到此帖子的文件。

    e2e.ti.com/.../RPI-CONVERTER-CIRCUIT.DSN

    最棒的

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ashley。 我们很快会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    我想知道、您是否有时间安排让他人能够回到我身边? 不要着急,只是好奇。 再次感谢您的所有帮助!

    最棒的

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    请发送一个完整的项目、以便我们能够重现此问题。 目前、我们只有一个.DSN 文件。 请参阅以下链接、其中介绍了共享 调试的完整模型的方法/要求:

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592360/faq-tina-spice-guidelines-for-requesting-debug-help-for-simulation-models

     

    从电流分析中、您似乎正在绘制直流偏置点(t = 0时的节点电压)并假设它为最终 VOUT。 可通过 AMS 仿真器查看完整的瞬态结果。 如果我们可以得到整个模型、或者您可以在您的旁边再次尝试、我们可以再次确认。

     

    此外、以下是可能有用的通用常见问题解答链接: https://e2e.ti.com/search?author=50508&faq=true#serp=1

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很抱歉、没有所有这些文件。 我现在已将 zip 文件与所有5个文件连接在一起。 也感谢您提供常见问题解答链接!

    e2e.ti.com/.../drive_2D00_download_2D00_20210629T204548Z_2D00_001.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ashley。

    我们将在1-2天内回复您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您的团队的回复状态是什么?

    最棒的

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    很抱歉耽误你的时间、这是美国的假日周末。 我很快就会给你一个答复。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    建模工程师提到、项目中缺少一些文件、因此无法在 PSPICE 中运行项目。

    请以模板的形式查看随附的文件、您可能可以再次与类似文件共享工程(请注意、随附的文件是直接从 TI.com 下载的已发布模型)。

    此致、

    Tim

    e2e.ti.com/.../snvm345c.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、  

    感谢您回来。 我查看 了您链接的示例文件,我没有特定于 PSpice for TI 中 RPI 转换器电路的 LIB 或 OLB 文件。 我只有附加的通用 LIB/OLB 文件。 我是否需要做一些具体的事情来获得这些信息?

    最棒的

    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ashlay、我将与 PSPICE 工程师进行讨论、并与您联系。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    请尝试使用以下方法来存档项目。 它位于 PSPICE 内部、应提供所需的所有文件。

    注意:要与.OLB (符号文件)共享

    谢谢、

    手动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manoj。

    Ashley 您好-如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Tim