This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:IC 烧坏

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004164/ev2400-burned-ic

器件型号:EV2400

首次使用时插入计算机的模块。 插入电池后、模块将关闭并发出烧焦的气味。 打开模块以检查气味、并找到一个标有"U12"的烧坏部件。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时、流经通信线路的反向电流会损坏 EV2400。 我将验证通信线路是否未短接至可能损坏 EV2400的部件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我已与我的技术人员验证电池是否已正确插入。

    此时、我们需要知道如何修复或更换它。

    您在前进过程中会想到什么解决方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    您是否将 EV2400与 TI EVM 或定制板配合使用? 您能否发送系统所有连接的图片?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我不太确定图像的含义是什么、这是您要测试的定制 PCB 吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在访问 RRC2054电池中的数据。 请参阅 URL:

    www.google.com/.../uv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我没有使用过这种电池组、如果连接瞬间连接错误、可能会损坏 EV2400。 我建议订购另一个以进行进一步测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否没有更换的机会? (我不是很关心出现了什么问题。) 该模块的价格为200美元、现在我们一直在使用它。

    除了购买另一个以进一步测试之外、您是否有任何帮助我们解决此问题的建议? 还可以做些什么?

    请! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    应发布 BOM、如果您怀疑某个部件损坏、则可以尝试更换它。 如果 EV2400未与我们的完整工具链(bqStudio-EV2400-TI EVM)配合使用、并且插件损坏、我不确定我们还能做些什么、让我与团队中的其他人核实一下。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试更换电路板上的烧坏组件。 现在它甚至不加电。

    我是否使用了错误的模块? 制造商(RRC)告诉我、这是正确的模块、可以直接访问该型号电池上的数据。 即使我们最终购买了一款新产品、我们是否可以降低成本? 此时、任何东西都有帮助。 我们的架子上有电池、电池可能会过期。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    连接到任何设备时、不应使用红色导线。 EV2400旨在与我们的 EVM 配合使用、EVM 的第4根导线始终悬空。 您只需要 GND、CLK、数据。 目前、我无法在我们的订购系统内部提供折扣。 我将对此进行研究、但假设您在接下来的两天内没有收到有关此主题的回复、我无法提供帮助。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这实在太糟糕了。 我与电池的连接我被告知的完全相同。 您现在所说的内容意味着、我收到了有关如何使用设备的错误信息。 我们的运营规模较小、位于塔尔萨 OK 中心、但我们的团队使用这种设备为少数主要的航空公司(包括 AA 和 United)以及 NASA 和美国空军提供支持。 我已经尝试自己修复电路板、因为 200美元的一块(现在需要重新购买)让我们比您想象的要多。

    如果在我作证后没有提供真正的援助,我将感到惊讶。

    即使答案不是、我仍恭敬地要求在本主题中作出回应、而不是让您"假设"自己不愿意。

    我真诚地问,你是否能够帮助我们以比似乎趋势更公平的方式解决这一问题?

    我在等你的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    我将与您脱机进行此对话。

    为了帮助其他 E2E 观众、您可以使用此论坛来帮助我找到您参考的文档、这些文档通知您将 EV2400连接到包含使用 VSS 引脚的非 TI EVM?  

    I2C 只需要3个引脚接地、CLK 和数据。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我 没有提到拥有任何文件。 有人告诉我、通过电话与制造商进行对话、我可以很清楚地做到这一点。 我们是否可以在没有任何形式的文档的情况下寻求您的帮助?

    我为您提供了我能提供的一切。 我们如何向前迈进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我们将离线联系您、检查朋友的请求。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    遗憾的是、由于在没有 TI 建议的情况下进行了连接、您需要从 TI 购买另一个模块。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。