This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:输出电压纹波具有次谐波振荡

Guru**** 2381530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999380/tps549d22-output-voltage-ripple-has-a-subharmonic-oscillation

器件型号:TPS549D22

尊敬的团队

客户发现 TPS549D22RVFR 上的输出电压纹波有次谐波振荡、这是否正常? 是否没有稳定性问题?

详情如下:
输出电压具有次谐波振荡、FSW 纹波频率约为350kHz。 在50%负载下、次谐波振荡为~20kHz、在100%负载下为~33kHz。

从 50%负载到100%负载的瞬态。

在50%负载= 13.44A 时、SW 和 Vo 的波形如下:

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    SW 和 Vo 的稳态波形如预期的那样。 根据您共享的信息、输入电压似乎约为15V。 您是否有关于输出电容、电感器尺寸、输出电压和基准电压的任何信息? 这些信息将帮助我们更好地确定是否可能出现稳定性问题、或者是否需要调整某些参数来改善瞬态响应。 如果您也能够提供、则此示例中的客户原理图将非常有用。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec

    很抱歉、信息不清楚。

    器件规格:Vin = 12V、Vo = 0.88V、IO = 26.88A

    电感器为230nH、输出电容为1160uF。

    原理图如下所示:

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    查看原理图后、我立即发现没有任何问题。 但是、您在负载瞬态阶跃之后演示的行为可能表明需要额外的输出电容、较低的 ESR 电容器或前馈补偿。 我将询问其他一些团队成员、但这将是您发现的行为故障排除的起点。 对我来说、稳态波形看起来不错、但瞬态响应微不足道。 我将继续检查原理图、看看是否有其他东西可以解释这种行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    是否有关于此问题的任何更新?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    您能否在寄存器 MFR_SPECIFIC_03 (地址= D3h)中提供数据? 我们可能需要调整补偿设置。 鉴于您的设计参数、我建议将位5和位4 (分别为 RCSP[1]和 RCSP[0])设置为00b。 此设置会影响设计的带宽、并可能会在瞬态事件期间解释电源的不稳定性。 这可以通过对您的设计进行波特图分析来确认、因为它目前也已配置。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    谢谢您的推荐。

    下面是客户回复 AD

    目前、MFR_03=0xD3的值为0x93;即位5和位4 (RCSP[1]和 RCSP[0])=[01]=R%1。

    稍后、我们可以将其更改为0x83 ((RCSP[1]和 RCSP[0])=[00]=R%2)、并检查是否有任何改进。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Denny's 提供的信息! 如果您在评估之后还有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Alec Biesterfeld