This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069仿真

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067, LM5069, TPS1663, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001073/lm5069-lm5069-simulation

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:LM5067TPS1663TPS25947

你(们)好

我们在设计中使用 LM5069-1。  我在 TI 网站上找到了用于客户电路板仿真的 TINA TI 仿真模型(snvm598)。

但我不会得到与参考仿真文件相同的计时器波形。 随附仿真 files.e2e.ti.com/.../LM5069-Simulation.zip

如果我的电路中有任何错误、请告诉我。

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srikanth、

    我已经进行了仿真、它是匹配的。 您能否分享您的仿真结果以查看问题。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7824.LM5069-Simulation.zip

    您好、Rakesh

    请忽略之前的附件并考虑这一点。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于计时器电容值和功率限制设置不同、因此您将看到不同的 Vtimer 配置文件。

    在原始计时器电容器中、计时器电容器很大、因此充电速度非常慢。  

    请缩小并检查  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    但为什么在我的设计中、VTIMER 在加电放电后再次充电、而您共享的图像中却未观察到这种情况?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    在启动的功率限制模式下、计时器在启动期间充电。

    它还在图像 I shared 中充电、但由于较大的计时器电容器、仅充电至330mV。 您可以使用不同的计时器电容器来检查变化。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的支持。 我将通过更改计时器电容器进行检查。

    我对 LM5067有疑问。 我的系统输入电源为48V、额定电流为5A、感应电阻器为10m Ω。 如何设置功率限制阈值?  

    如何在数据表的以下情况下选择60W?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    功率限制值的选择取决于热插拔 FET 的 SOA 功能。 更低的功率限制 更好地减小 FET 的应力、但它应足以在启动期间支持负载。 因为启动电流将由功率限制引擎确定为 PLIM/VDS

    请使用设计计算器来最终确定组件。 可从 www.ti.com/.../LM5067获取

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我使用 LM5067进行15V 电源控制(使用远程开/关控制)。 在 TI 设计计算完成时、我将获得 Rin 的-ve 值。 请更正我的错误位置?

    随附的计算 sheet.e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_E_28002D00_15V_2900_.xlsx

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    该公式考虑了标准48V 和24V 电压轨应用。 请使用以下一项

    Rin =(Vinmin - Vzmax)/2mA =(14.25V - 13.65V)/2mA = 0.3k Ω

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我们将此 LM5067/LM5069仅用于远程开/关控制。 我们在输入和输出端使用了100uF/100V 电解电容器。 是否需要使用电解电容器、或者是否应使用陶瓷/钽电容器? 此外、48V @ 5A (连续)所需的常用电容是多少?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    很遗憾、我单击了 Resolved。 如有可能,请在同一讨论中澄清。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我已经确定了一个集电极开路光耦合器(TLP2362 (E))、用于在 LM5067的 EN 引脚上进行远程电源开/关。

    根据数据表建议、发射器连接到负系统输入。 但发射的该光耦合器连接到光耦合器的内部接地。 它是否会影响功能?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    热插拔控制器在输入和输出端不需要大电容。 您可以仅将低至0.1uF 的电容用于噪声滤波。

    您可以使用  TLP2362、将引脚4连接到 负系统输入。  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    如何处理具有0.1uF 衰减的浪涌电流? 我们在48V 时具有5A 持续负载。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    请查找随附的设计文件以满足我的要求。

    请审查并提出意见。

    此致

    Srikanth Kacchue2e.ti.com/.../TI_5F00_HotswapControllerReview.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我将审核您的所有4种设计、并在星期三结束前返回。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    根据您的建议、我们删除了输入和输出端的100uF/100V、并提供了10uF 选项和1uF 选项。

    这些电容器将如何控制浪涌电流?

    您是否完成了审核?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    较大的电容会导致浪涌电流。 因此、值越低、从浪涌电流的角度来看就越好。

    您的所有4种设计看起来都很好。 评论很少

    为什么在+15V 和-15V 设计上使用额定电压为150V 的 FET? 我认为、它是重复使用48V 设计中的相同组件。

    为了提高 SOA 裕度、您可以将 +15V 和-15V 设计上的计时器电容降低至100nF。 此外、TPS25947和 TPS1663可用于15V 和48V 电源轨。 请看一下并告诉我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的评论。  

    TPS25947适用于+15V、TPS1663适用于+48V。 但这些器件具有内部 MOSFET、因此我们决定使用外部 MOSFET 来防止热效应。 对于现有器件、我们有什么缺点吗?

    此外、上述器件仅查找正电压。 负电压呢? 我们是否应该使用相同的器件?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我已将输入和输出处的十进位更新为10uF、同时更新为1uF。 在 TI 的"LM5069_desin_Calculation "中、我应该考虑什么值?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这主要是由于电子保险丝的空间效率

    目前、我们没有-ve 电子保险丝。 您能告诉我们 您的系统详细信息、产品以及从-15V、-48V 馈送的负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在设计计算器中使用10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    如何选择输入和输出保护 TVS 二极管? 数据表建议 选择 SMBJ30A-13-F、EVM 采用 SMBJ70A。

    我可以使用两种不同的 TVS 来实现+/-15V 和+/-48V 电压吗?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    当负载为电感时、您能否根据我的要求建议 D1 (肖特基二极管)的器件型号?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/selecting-tvs-diodes-in-hot-swap-and-oring-applications 和 https://www.powerelectronics.com/technologies/circuit-protection-ics/article/21853356/tvs-clamping-in-hotswap-circuits 

    您可以在 +15V 和-15V 设计中使用 SMBJ18A、 在+48V 和-48V 设计中使用 SMBJ54A

    肖特基二极管:

    在15V 设计中使用 B220A-13-f、在48V 设计中使用 B260A-13-f。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    肖特基二极管的平均整流电流仅为2A。 它是否支持我的5A 负载电流?

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们 您的系统详细信息、产品以及从-15V、-48V 馈送的负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    +/-48V 和+/-15V 将驱动电机放大器、如下图所示。 请告诉我更多详细信息。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    谢谢!

    肖特基 二极管的"非重复峰值正向浪涌电流"额定值应高于您的系统电流。 较低的平均电流是可以的。 请注意、在关断事件期间、它具有极短的内侧飞轮、小于10us。

    BR、Rakesh